Erweiterungsmodule der Serie XPM - Metasys - LIT-1901145 - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - M4-XPM Expansion Modules Catalog Page

Erweiterungsmodule der Serie M4-XPM – Katalogseite

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901145
Version
Revision date
2021-05-21

Die E/A-Erweiterungsmodule der Serie M4- XPM gehören zu den Anlagenreglern der Familie CGM und CVM des Metasys Systems und können eine von zwei Funktionen übernehmen, je nachdem, wo sie im Metasys System installiert sind. Bei Installation am SA-Bus eines Metasys Reglers erweitert ein XPM die bei diesem Anlagenregler nutzbaren Ein- und Ausgänge. Bei Installation am FC-Bus einer Metasys Automationsstation kann ein XPM als E-/A-Punkt-Multiplexer eingesetzt werden und ermöglicht die Überwachung und Regelung über eine Facility Explorer Automationsstation Metasys Automationsstation. Mithilfe des Punkt-Multiplexers können auch Datenpunkte über Peer-to-Peer-Verbindungen mit anderen Anlagenreglern am FC-Bus gemeinsam genutzt werden.

Erweiterungsmodule der Serie XPM werden an einem BACnet MS/TP-Bus (RS-485) betrieben und sind nach dem Profil BACnet Smart Actuator (B-SA) von BACnet Testing Laboratory (BTL) gelistet und zertifiziert.