NAE-S - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE35xx-2 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE5510-3U - MS-NAE551S-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NCE25xx-0 - MS-NXE85SW-x - Supervisory Device - NAE35 Network Automation Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NCE25 Network Control Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE55 Network Integration Engine - 11.0

Automationsstationen – Produktdokumentation

Brand
Metasys
Product name
NAE35 Network Automation Engine
NAE45 Network Automation Engine
NAE55 Network Automation Engine
NAE85 Network Automation Engine
NAE-S Secure Network Automation Engine
NCE25 Network Control Engine
NIE29 Network Integration Engine
NIE39 Network Integration Engine
NIE49 Network Integration Engine
NIE55 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-06
Language
Deutsch
Abbildung 1. Sichere Automationsstation NAE-S Secure

Das Modell NAE-S (MS-NAE551S-2) ist eine sichere Version der Standard-Automationsstation NAE55, die mit eingebetteter Verschlüsselungstechnologie dazu beiträgt, das Gebäudeautomationssystem zu schützen und abzusichern. Wie andere NAE dient die abgesicherte NAE-S zur Überwachung und Regelung von vernetzten Gebäudeautomationssystemen auf Feldebene, einschließlich HLK-Equipment, Beleuchtungs- und Sicherheitssystemen. Die Automationsstation verfügt über eine interne Hardwarekarte, die nach Common Criteria und FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standard), Sicherheitsstufe 2, zertifiziert ist, was die Verwendung eines kryptografischen Moduls und ein manipulationssicheres Gehäuse vorschreibt. In der ersten Version wurde die NAE-S mit einem Image der Metasys Version 8.0 ausgestattet und war nur in den USA und Kanada erhältlich. Nach einem Vor-Ort-Upgrade der NAE-S mit Firmware der Version 11.0 entspricht die NAE-S auch FIPS 140-2. Weitere Informationen finden Sie in Secure Network Automation Engine Catalog Page (LIT-1900996) .