Fazit - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE35xx-2 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE5510-3U - MS-NAE551S-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NCE25xx-0 - MS-NXE85SW-x - Supervisory Device - NAE35 Network Automation Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NCE25 Network Control Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE55 Network Integration Engine - 11.0

Automationsstationen – Produktdokumentation

Brand
Metasys
Product name
NAE35 Network Automation Engine
NAE45 Network Automation Engine
NAE55 Network Automation Engine
NAE85 Network Automation Engine
NAE-S Secure Network Automation Engine
NCE25 Network Control Engine
NIE29 Network Integration Engine
NIE39 Network Integration Engine
NIE49 Network Integration Engine
NIE55 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-06
Language
Deutsch

Mit den Automationsstationen bekräftigt Johnson Controls seine Position als führender Anbieter und Wegbereiter im Bereich der Gebäudeautomation. Die Integration von IT- und Internetstandards in die Automationsstationsplattform sowie der Einsatz offener Protokolle für Feldbusse vereinen die Vorteile der globalen Kommunikations- und Regelungsbranche in einem System. Der webbrowserbasierte Zugriff von jedem Standort aus ist der Schlüssel für eine effektive Nutzung eines Gebäudeautomationsnetzwerks.

Das Metasys System ist nach wie vor das verbindende Netzwerk in Gebäuden und wurde jetzt erweitert, sodass es auch die Lücke zwischen herkömmlichen Regelungssystemen und den geschäftlichen sowie Kommunikationsnetzwerken von Unternehmen schließt.

Die Metasys Automationsstationen und das webfähige Metasys Netzwerk sind eine kluge Investition, die sich für Eigentümer und Betreiber von Gebäuden auch in Zukunft bezahlt machen wird.