Skalierbar - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE35xx-2 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE5510-3U - MS-NAE551S-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NCE25xx-0 - MS-NXE85SW-x - Supervisory Device - NAE35 Network Automation Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NCE25 Network Control Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE55 Network Integration Engine - 11.0

Automationsstationen – Produktdokumentation

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-06

Es sind verschiedene Automationsstationsmodelle mit unterschiedlichen Feldgerätekapazitäten verfügbar, sodass Sie das Modell auswählen können, das der Größe, der Komplexität und dem Umfang des jeweiligen Projekts am besten gerecht wird.

Für Projekte, die die Kapazität einer einzelnen Automationsstation übersteigen, können Metasys Automationsstationen miteinander und für zusätzliche Funktionalität und zur Vereinheitlichung von Liegenschaften auch mit einem ADS/ADX vernetzt werden. Außerdem können die meisten Automationsstationen bei Anschluss an eine kleine Anzahl anderer Automationsstationen als Metasys Liegenschaftsleiter fungieren, ohne dass ein ADS/ADX benötigt wird.