Systemanforderungen für ADSLite - Metasys - LIT-12011690 - MS-ADSLE5U-0 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - Server - ADS-Lite Server - 13.0

Anwendungs- und Datenserver (ADS) Lite-E – Produktdokumentation

Product name
ADS-Lite Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011690
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active
Tabelle 1. Systemanforderungen für ADSLite

Empfohlene Computerplattform 1

Intel i7 Prozessor neueste Version mit mindestens 6 Kernen oder besser

2 x 500 GB Festplatte (RAID 1) 2 mit 40 GB freiem Speicherplatz nach der Installation aller erforderlichen Software und vor der Installation der ADS Lite-Software. Konfigurieren Sie RAID 1 (Spiegelung) so, dass der Schreibcache aktiviert ist.
Anmerkung: Die erforderliche Software umfasst das unterstützte Betriebssystem, die Datenbanksoftware, .NET Framework und alle andere(n) Software oder Service-Packs, die für Ihre ADS-Konfiguration benötigt werden.

Grafikadapter (1 GB RAM, ATI® Technologie oder NVIDIA® Corporation, 64-Bit-kompatibel [für 64-Bit-Betriebssysteme], Small Form Factor [SFF] (falls erforderlich)

Erforderlicher Arbeitsspeicher 3

16 GB RAM

Der VM-Host muss jederzeit 16 GB recommended RAM haben. Wählen Sie bei der VM-Konfiguration nicht die Option zum Aktivieren des dynamischen Arbeitsspeichers aus.

Unterstützte Betriebssysteme und Datenbanksoftware 4

Windows® 11 Pro und Windows® 11 Enterprise-Versionen 22H2, 21H2 (64 Bit) General Availability Channel (GAC)

Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen Versionen 21H2, 22H2 (64 Bit).

Windows® 10 Enterprise LTSC (1809, 21H2) (64 Bit)
Datenbanksoftware:
  • SQL Server® 2022 Express (64 Bit)
  • SQL Server® 2019 Express mit CU18 (64 Bit)
    Anmerkung: SQL Server 2019 kann zu einem Timeout beim Cache des Konfigurationsdienstes führen, der gespeicherte Prozeduren erzeugt. Dadurch schlägt die Benutzeranmeldung in der Metasys Bedienoberfläche fehl. Um dies zu umgehen, führen Sie SQL Server 2019-Datenbanken im Kompatibilitätsmodus 2017 aus. Weitere Informationen siehe docs.microsoft.com
  • SQL Server® 2017 Express mit CU31 (64 Bit)

Unterstützte Betriebssysteme für Metasys Client-Geräte

Windows® 11 Pro und Windows® 11 Enterprise-Versionen 22H2, 21H2 (64 Bit) General Availability Channel (GAC)

Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen Versionen 21H2, 22H2 (64 Bit).

Apple® macOS® 11 Big Sur

Apple® macOS® 12 Monterne

Apple® macOS® Ventura 13.2

Anmerkungen:
  • Im Betriebssystem OS X können Sie keine Standard-Grafiken des Typs Graphics+ im Liegenschaftsportal anzeigen.
  • Apple-Betriebssysteme werden nur für Metasys Client-Computer unterstützt.

Unterstützte Webbrowser-Software für den Metasys Liegenschaftsportal-Client

Microsoft® Edge® Version 101 oder höher

Apple® Safari® 15.0 oder höher

Anmerkung: Andere Browser, wie beispielsweise Mozilla® Firefox®, können auch verwendet werden, sie werden jedoch nicht vollständig unterstützt. Sie nutzen den Webbrowser, um die Anwendung Launcher herunterzuladen. Nachdem Sie die Launcher-Anwendung installiert haben, können Sie sich mit dem Launcher, nicht aber mit dem Webbrowser im Liegenschaftsportal anmelden.

Unterstützte Webbrowser-Software für Clients der Metasys Bedienoberfläche

Microsoft® Edge® Version 101 oder höher

Google® Chrome™ Version 101 oder höher
Anmerkung: Der anonyme Modus wird von der Metasys Bedienoberfläche nicht unterstützt. Um den Inkognito-Modus zu beenden, klicken oder tippen Sie auf X und öffnen Sie ein neues Browserfenster oder eine neue Browserregisterkarte. Für weitere Informationen zum anonymen Modus in Google Chrome klicken Sie hier.
Apple® Safari® 15.0 oder höher
Anmerkung: Das private Surfen wird von der Metasys Bedienoberfläche nicht unterstützt. Um das private Surfen zu beenden, klicken oder tippen Sie im Browserfenster auf Privat.

Unterstützte virtuelle Umgebungen

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Unterstützte Bedienoberflächen

Metasys Bedienoberfläche

Liegenschaftsportal (SMP, Site Management Portal)

Anmerkung: Ab Version 13.0 erfordert das Liegenschaftsportal eine Lizenz. Lizenzen werden nur an Metasys Bestandskunden ausgegeben.
Anmerkung: Wenn Sie das Liegenschaftsportal in Version 12.0 lizenziert haben, können Sie nach einem Upgrade auf Version 13.0 dieselbe Lizenz verwenden.
Zusätzliche Software, die im Download der ADS-Lite-Software enthalten ist

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Microsoft .NET 6.0.16

Software Launcher

RabbitMQ Server 3.8.16

Erlang OTP 23.2 (11.1.4)

Optionale Hardware

Jeder Netzwerk- oder lokale Drucker, der vom qualifizierten Windows-Betriebssystem unterstützt wird

Optionale Software

CCT-Software

SCT-Software

Metasys Database Manager

Metasys Export Utility

1 Unsere Empfehlungen bezüglich Computerplattform und Speicher bedeuten nicht, dass ältere oder langsamere Rechner nicht einsatzfähig sind. In Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) 1 erhalten Sie weitere Informationen zu Computer- und Server-Empfehlungen.
2 Die beste Leistung erzielen Sie, wenn Sie Festplatten mit Serial Attached SCSI (SAS) und nicht Festplatten vom Typ Small Computer System Interface (SCSI) verwenden.
3 Es wird empfohlen, einen Arbeitsspeicher zu verwenden, der vom Computer unterstützt wird.
4 Siehe Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) für bestimmte Microsoft Windows-Betriebssystemeinstellungen, die für Ihre Metasys Systemkonfiguration u. U. benötigt werden.