Tools für die Neue Metasys Bedienoberfläche - Metasys - LIT-12011690 - MS-ADSLE5U-0 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - Server - ADS-Lite Server - 13.0

Anwendungs- und Datenserver (ADS) Lite-E – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011690
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Es stehen verschiedene Tools zur Verfügung, mit denen Sie die Metasys Bedienoberfläche konfigurieren können. Mit dem Konfigurationsprogramm SCT können Sie schnell die Bereichshierarchie, Equipmentdefinitionen und Versorgungsbeziehungen anlegen. Beim Anlegen der gesamten Metasys Datenbasis in neuen oder nachgerüsteten Metasys Installationen empfiehlt sich hingegen der Prozess Schnelles Erzeugen von Archiven mit der Funktion Rapid Archive.

Die Metasys Bedienoberfläche wird mit einem eingebetteten Grafikpaket geliefert, mit dem Systementwickler die Widgets mit Grafiken mit fotorealistischen grafischen Darstellungen von Equipment und Bereichen anlegen können. Für die Verwendung des Grafik-Manager und des Editors ist keine separate Software oder Lizenz erforderlich. Mit der Metasys Bedienoberfläche wird eine umfangreiche Bibliothek mit Grafikvorlagen, Symbolen und Regelungselementen mitgeliefert. Diese vereinfacht die Erzeugung von Grafiken. Benutzerdefinierte Grafiksymbole können mit der Funktion Benutzerdefinierte Verhalten erzeugt werden. Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht der wichtigsten Grafikenfunktionen der Metasys Bedienoberfläche.

Tabelle 1. Standard-Grafikfunktionen der Neuen Metasys Bedienoberfläche
Funktion Beschreibung
Bibliothek Kundensymbole Importieren oder exportieren Sie eigene Symbole mit der Bibliothek für Kundensymbole in die oder aus der Standard-Grafikpalette. Die Bibliothek Kundensymbole integriert sich nahtlos in das Basispaket für Standard-Grafiken.
Navigationsbaum des Gebäudenetzwerks in Graphics Editor Verknüpfen Sie mit der Anbindungsfunktion im Graphics Editor Objekte des Gebäudenetzwerks mit Grafiken.
Kontextbezogener Anbindungsbaum Der Anbindungsbaum ist kontextbezogen, weshalb er sich an der Position desjenigen Bereichs oder Equipments öffnet, von dem aus Sie den Graphics Editor starten.
Bearbeiten mit dem Pfadwerkzeug Bearbeiten Sie Pfade, die mit Zeichenwerkzeug erstellt wurden, mithilfe der Bearbeitungsfunktion des Pfadwerkzeugs.
Graphics Association Manager für Alias-Grafiken Mithilfe der Funktion Graphics Association Manager für Alias-Grafiken können Sie Grafiken an eine Equipmentdefinition anbinden, sodass die jeweilige Grafik automatisch jedem mit der Definition verknüpften Equipment zugeordnet wird.

Die Metasys Bedienoberfläche unterstützt auch das Anzeigen von Grafiken, die mit einer früheren Version der Metasys Grafikprogramme erstellt wurden. Graphics+ Grafiken, die mit dem Graphics+ Generation Tool (GGT) erstellt wurden und Standard-Grafiken, die mit dem User Graphics Tool (UGT) erzeugt wurden, können Bereichen, Equipment und Feldreglern zugeordnet und in der Metasys Bedienoberfläche ohne manuelle Umwandlung angezeigt werden.

Das Johnson Controls System Configuration Tool (JCT), früher Offline-Tool für die neue Metasys Bedienoberfläche genannt, bietet eine Ansicht der Metasys Bedienoberfläche, um deren Konfiguration zu überprüfen. Sie können die Konfiguration der Bereiche und des Equipments sowie die mit dem jeweiligen Bereich und Equipment verknüpften Standard-Grafiken anzeigen. Das JCT nutzt die SCT-Archive anstelle der Live-Liegenschaft. Das JCT wird automatisch zusammen mit SCT installiert.