Remote-Benachrichtigungen - Metasys - LIT-12011690 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - MS-ADSLE5U-0 - Server - ADS-Lite Server - 13.0

Anwendungs- und Datenserver (ADS) Lite-E – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011690
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Die Funktion Remote-Benachrichtigungen der Metasys Bedienoberfläche ersetzt die DDAs (Server-Destination Delivery Agents) im Liegenschaftsportal. DDAs erleichtern das Weiterleiten der auf dem Metasys Server oder der Automationsstation erzeugten Ereignis- und sonstigen Meldungen.

Die Funktion Remote-Benachrichtigungen erlaubt das Konfigurieren von Weiterleitungs- und Filterregeln für Ereignis- und sonstige Meldungen direkt in der Metasys Bedienoberfläche, und das für jeden Metasys Server und jede Automationsstation. Die Installation von Software auf Client-Computern ist dafür nicht erforderlich.
Anmerkung: Ab Metasys Version 10.1 ist die Verwaltung von Server DDAs nur mit der Funktion Remote-Benachrichtigungen in der Metasys Bedienoberfläche verfügbar.

Die Remote-Benachrichtigung bietet die folgenden Hauptfunktionen:

  • Filter für Bereiche und Equipment:Legen Sie fest, für welche Bereiche und welches Equipment Sie Remote-Benachrichtigungen erhalten wollen. Dies erleichtert die Konfiguration von Remote-Benachrichtigungen, da Benutzer nicht mehr wie bisher viele benutzerdefinierte Kategorien anlegen müssen, um diese Möglichkeit nutzen zu können.
  • Test-E-Mail: Senden Sie eine Test-E-Mail, um zu bestätigen, dass die Remote-Benachrichtigungen korrekt konfiguriert sind und die Empfänger sie erhalten. Das verhindert, dass Benachrichtigungen aufgrund einer fehlerhaften Konfiguration nicht erhalten werden.
  • Alarm Eskalation: Wenn ein Alarm von den Empfängern in einem bestimmten Zeitraum nicht quittiert oder verworfen wurde, wird eine zusätzliche Gruppe von Empfängern benachrichtigt.
    Anmerkung: Erlischt der Alarm vor Ablauf der angegebenen Zeitspanne und ohne dass er quittiert wurde, wird die Alarmeskalation dennoch gesendet.
    Damit können Metasys Administratoren das Risiko vermindern, dass Benutzer kritische Alarme übersehen, was in kritischen Bereichen zu Verstößen gegen Vorschriften führen könnte. Damit ist auch sichergestellt, dass Alarmbenachrichtigungen die richtigen Empfänger erreichen, sodass Probleme behoben werden können, bevor es zu größeren Ausfällen kommt.
  • Ankündigung senden: Die Funktion Ankündigung senden bietet die Möglichkeit, Ankündigungen an ausgewählte Benutzer zu senden. Ankündigungen können per E-Mail, Anmelde-Banner und Homepage-Banner übermittelt werden. Diese Funktion ermöglicht den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen mehreren Metasys Benutzern in einer Liegenschaft.