Optimiertes Befehlen - Metasys - LIT-12011690 - MS-ADSLE5U-0 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - Server - ADS-Lite Server - 13.0

Anwendungs- und Datenserver (ADS) Lite-E – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011690
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Die Metasys Bedienoberfläche umfasst die folgenden Funktionen, mit denen das Befehlen oder Ändern von Werten verbessert wird. Dadurch können Benutzer den Normalbetrieb schnell und effizient wiederherstellen und ungeplante Nachbesserungen vermeiden.

  • Nutzen Sie zeitabhängige Befehle, um auf einfache Weise Zeitgrenzen für die manuellen Befehle festzulegen, z. B. die Ausgabe eines Vorgabebefehls oder einen Datenpunkt außer Betrieb zu nehmen, um sicherzustellen, dass das System zur automatischen Regelung zurückkehrt. Dies kann dazu beitragen, die Energiekosten zu senken und Komfortbeschwerden zu reduzieren, die dadurch verursacht werden, dass das System zu lange manuell geregelt wird.
  • Mit der Funktion Anmerkungen zu Befehlen können Benutzer beim Ausgeben eines Befehls eine Notiz hinzufügen, z. B. wenn sie einen Wert vorgeben oder einen Datenpunkt außer Betrieb nehmen. Die Anmerkung wird im Widget Equipmentaktivität und in der Systemaktivität bei der Befehlsmeldung angezeigt, um den Benutzern zu helfen, das Systemverhalten bezüglich manueller Befehle nachzuverfolgen und zu verstehen, warum sie ausgegeben wurden. Administratoren können wahlweise eine Einstellung anwenden, mit der Benutzer dazu gezwungen werden, Anmerkungen hinzuzufügen. Das verhindert Verwirrung und Missverständnisse bezüglich der Gründe für Änderungen am System, die von einem Metasys Benutzer vorgenommen wurden.
  • Im Befehlsdialog mit integrierter Prioritätsanordnung werden die aktuellen Befehlsprioritäten angegeben. Auf diese Weise können Benutzer Probleme schneller beheben, da sie einfacher ermitteln können, welche Befehlspriorität derzeit für einen Datenpunkt aktiv ist.
  • Navigieren Sie über eine Verknüpfung direkt vom Befehlsdialog zum Gebäudenetzwerk, ohne den Netzwerkbaum manuell durchsuchen zu müssen, nachdem die Ursache eines Alarms oder eines anderen Problems ermittelt wurde.
  • Die Metasys Bedienoberfläche unterstützt alle vorhandenen Befehle des Liegenschaftsportals. Führen Sie daher alle Befehle für Objekte, die auch in der Metasys Bedienoberfläche unterstützt werden, in der Metasys Bedienoberfläche aus.