Fault Detection (Fehlererkennung) und Fault Triage (Fehlerpriorisierung) - Metasys - LIT-12011690 - MS-ADSLE5U-0 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - Server - ADS-Lite Server - 13.0

Anwendungs- und Datenserver (ADS) Lite-E – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011690
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active
Fault Detection (Fehlererkennung)
  • Fault Detection (Fehlererkennung) ist eine lizenzierte Add-on-Funktion zu den Metasys Server-Softwareprodukten, einschließlich ADS, ADX, ADS-Lite und OAS.
    Anmerkung: Sie benötigen 16 GB RAM und vier virtuelle Kerne, um die Funktionen Fault Detection (Fehlererkennung) und Fault Triage (Fehlerpriorisierung) auf einem OAS zu unterstützen.
  • Diese Funktion identifiziert Fehler im Gebäudesystem und listet sie nach Schweregrad sortiert auf, wobei von Johnson Controls definierte Regeln und ein semantisches Datenmodell die Konfiguration erleichtern.
  • Die Fehlererkennung unterstützt Benutzer dabei, Probleme mit nicht ordnungsgemäß funktionierenden Gebäudesystemen ausfindig zu machen, Energieverschwendung zu verhindern und Komfortbeschwerden zu vermeiden.
Fault Triage (Fehlerpriorisierung)
  • Fault Triage unterstützt weniger erfahrene Benutzer, um sie unabhängig zu lösen. Es handelt sich um eine lizenzierte Add-on-Funktion für Fault Detection (Fehlererkennung) und Metasys Server Softwareprodukte (einschließlich ADS, ADX, ADS-Lite und OAS).
    Anmerkung: Sie benötigen 16 GB RAM und vier virtuelle Kerne, um die Funktionen Fault Detection (Fehlererkennung) und Fault Triage (Fehlerpriorisierung) auf einem OAS zu unterstützen.
  • Fault Triage ergänzt die Sortierlogik durch Fehlerdauer und -auftreten, was eine Verbesserung in der Reihenfolge der Fehlerliste bewirkt, weil die größten Probleme in der Liste ganz nach oben geschoben werden.
  • Fault Triage schlägt anhand der Johnson Controls Wissensdatenbank des Feldsupports mögliche Ursachen, deren Wahrscheinlichkeit und geeignete Abhilfemaßnahmen vor.
  • Die Funktion erfasst in Bezug auf Abhilfemaßnahmen, ob diese ergriffen wurden oder nicht und ob das Problem gelöst wurde. Zudem können Notizen hinzugefügt werden.
  • Darüber hinaus generiert Fault Triage automatisch geschichtete Diagramme mit Fehlerdaten für jedes Auftreten der Fehler.
Anmerkung: In Version 13.0 wurden keine wesentlichen Funktionserweiterungen für Fault Detection (Fehlererkennung) und Fault Triage (Fehlerpriorisierung) vorgenommen. Die Metasys Fault Detection (Fehlererkennung) Lizenz und Metasys Fault Triage (Fehlerpriorisierung) Lizenzen bleiben auf 11. x und funktionieren weiterhin am 13. x.

Die Funktionen Fault Triage (Fehlerpriorisierung) und Fault Triage (Fehlerpriorisierung) werden im Detail hier dokumentiert: Widget Mögliche Probleme in diesem Bereich Abschnitt Metasys UI Help (LIT-12011953) .