Dashboards und Widgets - Metasys - LIT-12011690 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - MS-ADSLE5U-0 - Server - ADS-Lite Server - 13.0

Anwendungs- und Datenserver (ADS) Lite-E – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011690
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Ein Dashboard organisiert Daten in der Metasys Bedienoberfläche, damit Sie ein vollständiges Bild davon erhalten, was in einem Bereich, mit einem Gerät oder innerhalb eines Systems wie einer zentralen Anlage vor sich geht. In jedem Dashboard bieten Widgets bestimmte Funktionen für die Benutzerinteraktion. Sie können Dashboards an spezifische Anforderungen anpassen, indem sie die anzuzeigenden Widgets, die Widget-Reihenfolge und das Erscheinungsbild der Widgets bestimmen und einem Client-Gerätetyp zuordnen.

Das Dashboard Bereich zeigt eine geschlossene Übersicht über den ausgewählten Bereich, einschließlich des Equipments, das den Bereich versorgt, und potenzieller Problemstellen innerhalb des Bereichs. Das Dashboard Bereich enthält die folgenden Widgets:

  • Grafiken bietet eine visuelle Darstellung des ausgewählten Bereichs, damit Sie den Status dieses Bereichs schnell überprüfen, ungewöhnliche Systembedingungen erkennen, auf einen Blick relationale Vergleiche zwischen benachbarten Bereichen vornehmen und Befehle zur Verbesserung der Anlagenleistung oder der Wiederherstellung des Normalbetriebs ausgeben können. Das Widget Standard-Grafiken zeigt digitale Darstellungen von Equipment oder Anlagen mit grafischen Symbolen und Animationen an, die mit dem Grafik-Manager erzeugt wurden.
  • Das Widget Equipment für Versorgung des Bereichs identifiziert das Equipment, das den ausgewählten Bereich versorgt, und stellt dann Details dazu bereit, einschließlich anderer Geräte oder Anlagen, die eine Auswirkung auf dieses Equipment haben können.
  • Das Widget Mögliche Probleme in diesem Bereich bietet eine einzige Anzeige mit allen Elementen eines Bereichs, die sich im Status Alarm, Warnung, Vorgabe, Außer Betrieb und Offline befinden. Mit diesem Display können Sie auch die wichtigen Daten filtern und anzeigen. Sie können das Widget Mögliche Probleme in diesem Bereich und Fault Detection (Fehlererkennung) als tägliche Aufgabenliste verwenden, um Gebäude effizienter zu verwalten.
  • Equipmentübersicht ist eine Tabellenansicht, in der ähnliches Equipment aufgelistet ist, das den ausgewählten Bereich direkt sowie alle untergeordneten Bereiche bedient. Die Equipmentübersicht zeigt die wichtigsten Informationen zum Equipment, wobei über Links zum Equipment noch detailliertere Informationen angezeigt werden können. Mit der Auswahlfunktion für benutzerdefinierte Spalten können Sie festlegen, welche Daten in eine Equipmentübersicht aufgenommen werden sollen.
  • Das Widget Zeitprogramm listet alle Zeitprogramme auf, die sich auf den ausgewählten Bereich auswirken, und zeigt an, ob die Zeitprogramme aktiviert oder deaktiviert sind. Sie können dann bestimmte, einem Bereich zugeordnete Zeitprogramme auswählen, ansehen und bearbeiten. Das Widget Zeitprogramm bietet eine Zusammenfassung darüber, inwieweit ein Bereich von einer Zeitprogramm-Strategie, d. h. der zeitabhängigen Ausgabe von Befehlen, betroffen ist. Das Widget Zeitprogramm bietet auch eine Möglichkeit, das Akt Zeitprogramm für ein bestimmtes Datum in der Zukunft anzuzeigen, sodass Sie sicherstellen können, dass es richtig eingerichtet ist. Darüber hinaus ermöglicht die Funktion Massenbefehl das gleichzeitige Hinzufügen von Ausnahmen zu mehreren Zeitprogrammen sowie das Zuordnen von Wochenprogrammen.
  • Ab Version 11.0 unterstützt das Dashboard Bereich zudem das Widget Trend. Detaillierte Informationen zum Widget Trend finden Sie im folgenden Abschnitt.

Das Dashboard Equipment liefert eine geschlossene Übersicht über ein ausgewähltes Equipment. Die im Dashboard Equipment angezeigten Widgets umfassen Folgendes:

  • Mit dem Widget Grafik können Benutzer Grafiken anzeigen, die einem Equipment zugeordnet sind, oder eine Equipmentdefinition. Das Widget bietet eine visuelle Darstellung der überwachten Anlagen, sodass Sie den Status des Equipments überprüfen und ungewöhnliche Systembedingungen erkennen können. Das Widget zeigt digitale Darstellungen von Equipment oder Anlagen mit grafischen Symbolen und Animationen an, die mit dem Grafik-Manager erzeugt wurden.
  • Das Widget Trend ist ein Diagramm, das die historischen Daten von bis zu zehn Datenpunkten für ein einzelnes Equipment zur gleichen Zeit zeigt. Mit diesem Widget können Sie die historischen Daten eines Equipments anzeigen, Leistungsänderungen über einen Zeitraum vergleichen und problemlos PDF- oder CSV-Berichte erzeugen. Sie können Muster im Equipment-Betrieb, einschließlich Leistungsausreißern erkennen, indem Sie das intuitive Kerzendiagramm verwenden, das Mindest-, Höchst- und Durchschnittswerte anzeigt. Ab Version 11.0 können Sie auch einen Datenpunkt ohne Funktionserweiterung Trend auswählen und seine aktuellen Echtzeitwerte in einem Trenddiagramm anzeigen. Diese Funktion wird als Live-Trenderfassung bezeichnet. Die Trendfunktion bietet ab Version 11.0 darüber hinaus die Möglichkeit, Roh- oder aggregierte Daten anzuzeigen, und zwar unabhängig von der Dauer. Die Erfassungsgrenze wurde auf 50.000 Erfassungen erhöht und die Erfassungsgrenze für einzelne Trends wurde aufgehoben. Dies ermöglicht Ihnen einen besseren Einblick in historische Daten.
  • Equipmentaktivität ermöglicht Ihnen, Informationen zu Alarmaktivitäten, Offline-Ereignissen der Netzwerkregler, Benutzeränderungen und Anmerkungen anzuzeigen, die innerhalb eines Datenbereichs von bis zu einem Jahr innerhalb der letzten fünf Jahre für das ausgewählte Equipment angefallen sind. Mit diesem Widget können Sie die Korrelation zwischen unterschiedlichen Aktivitäten innerhalb des Systems leicht erkennen und verstehen.
  • Equipment-Beziehungen identifiziert alle Beziehungen eines Gerätes zu anderen Geräten, Bereichen und Feldreglern.
  • Equipment-Daten listet alle Punkte und ihre Echtzeitwerte für das ausgewählte Gerät auf und stellt Ihnen detaillierte Informationen zum Betriebsstatus des Equipments zur Verfügung.
  • Das Widget Zeitprogramm listet alle Zeitprogramme auf, die sich auf das ausgewählte Equipment auswirken, und zeigt an, ob die Zeitprogramme aktiviert oder deaktiviert sind. Sie können einem Gerät zugeordnete Zeitprogramme auswählen, anzeigen und bearbeiten. Das Widget Zeitprogramm fasst zusammen, wie sich eine Zeitprogramm-Strategie auf das Equipment auswirkt, damit Sie das Gesamtbild deuten können. Das Widget Zeitprogramm bietet auch eine Möglichkeit, das Akt Zeitprogramm für ein bestimmtes Datum in der Zukunft anzuzeigen, sodass Sie sicherstellen können, dass es richtig eingerichtet ist. Darüber hinaus ermöglicht die Funktion Massenbefehl das gleichzeitige Hinzufügen von Ausnahmen zu mehreren Zeitprogrammen sowie das Zuordnen von Wochenprogrammen.

Zusätzliche Funktionen der Metasys Bedienoberfläche sind verfügbar, die sich nicht speziell im Dashboard Bereich oder im Dashboard Equipment befinden, einschließlich:

  • Alarmbenachrichtigungsleiste weist Benutzer auf den nicht bestätigten Alarm mit der höchsten Priorität hin, der quittiert werden muss, damit der angemeldete Benutzer die Ansicht hat.
  • Der Alarm-Manager ermöglicht Ihnen, Alarme des Metasys Systems einzusehen und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Der Alarm-Manager ermöglicht Ihnen, die wichtigsten Alarme zu priorisieren und alle Vorkommnisse des Alarms in einem Arbeitsgang zu verwalten. Der Alarm-Manager zeigt außerdem eine Alarmübersicht an, die angibt, wie effizient die Alarme verwaltet werden. Auf den Alarm-Manager kann über die Metasys Bedienoberfläche zugegriffen werden. Er bietet eine Vollbildansicht mit separater URL, wodurch er optimal für den 24/7-Betrieb geeignet ist. Bereiche und Equipment müssen nicht konfiguriert werden, damit Benutzer den Alarm-Manager nutzen können. Sie können über einen Link direkt vom Alarm-Manager zum Gebäudenetzwerk navigieren, ohne das Objekt in der Alarmmeldung manuell finden zu müssen.
  • Die Alarm-Überwachung bietet eine ähnliche Ansicht wie der Alarm-Manager, erfordert jedoch keine Anmeldung des Benutzers im Metasys System. Die Alarm-Überwachung eignet sich für Benutzer, die keine Vollberechtigung benötigen oder keinen Zugriff auf das Metasys System haben, die jedoch für das Ansehen von Alarmen aus mehreren integrierten Gebäudesystemen verantwortlich sind. Eine vorherige Konfiguration von Bereichen und Equipment ist nicht erforderlich, damit Benutzer die Alarm-Überwachung nutzen können.
  • Der Viewer Benutzerdefinierter Trend ist ein Diagramm, das die historischen Daten von bis zu zehn Datenpunkten aus mehreren Geräten gleichzeitig zeigt. Mit diesem Widget können Sie Leistungsänderungen anzeigen und über einen Zeitraum vergleichen. Sie können Muster im Equipment-Betrieb, einschließlich Leistungsausreißern erkennen, indem Sie das intuitive Kerzendiagramm verwenden, das Mindest-, Höchst- und Durchschnittswerte anzeigt. Sie können auch die Live-Trenddatenpunkte anzeigen. Dies zeigt den Standardwert des Datenpunktes an, z. B. Aktueller Wert.
  • Mit Trendstudien-Manager können Sie problemlos auf benutzerdefinierte Trends zugreifen, die bei früheren Arbeitssitzungen in der Metasys Bedienoberfläche konfiguriert wurden, und auch in allen unterstützten Trendstudien Bereichs- und Equipment-Zuordnungen anzeigen und verwalten.
  • Das Dashboard IT-Sicherheitsstatus stellt Metasys Administratoren eine zentralisierte Ansicht möglicher sicherheitsrelevanter Probleme oder Systemprobleme zur Verfügung, die von einem Metasys Server zwar erkannt, aber nicht im Rahmen allgemeiner Systemalarme angezeigt werden. Sie erkennen zudem sofort, welche Software veraltet ist. Die Informationen sind als Kritische Punkte, Potenzielle Gefährdung oder Informell klassifiziert.
  • Benutzer-Management ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von Benutzern sowie deren Profile, Ansichten, kategoriebasierte Berechtigungen und Rechte. Sie können Benutzerdetails für Active Directory und lokale Metasys Benutzer erzeugen und verwalten.
  • Systemaktivität bietet eine kombinierte Ansicht von Meldungen und Alarmen sowie getrennte Ansichten von Meldungen oder Alarmen für autorisierte Benutzer. Autorisierte Benutzer können Meldungen und Alarme filtern, exportieren und darauf reagieren.
  • Geräte sicher verbinden bietet Ihnen die Möglichkeit, unterstützte Automationsstationen mit dem Metasys Server zu koppeln, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.
  • BACnet/SC Management ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Zertifikaten für BACnet/SC (BACnet Secure Connect). BACnet/SC ist eine sichere, verschlüsselte Datalink-Schicht, die speziell auf die Anforderungen, Richtlinien und Einschränkungen von IP-Netzwerkinfrastrukturen ausgerichtet ist.
  • Remote-Benachrichtigung ermöglicht Ihnen, für jeden Server oder jede Automationsstation direkte Weiterleitungs- und Filterregeln für Ereignis- und sonstige Meldungen direkt in der Metasys Bedienoberfläche zu konfigurieren, ohne dafür Software auf Client-Computern installieren zu müssen.
  • Störungs-Manager ermöglicht Ihnen, alle Störungsregeln anzuzeigen, zu aktivieren und zu deaktivieren. Sie können globale Attribute ändern und ein Archiv von globalen Attributen, Ausnahmen und Aktivitätsprotokollen herunterladen. Alternativ können Sie ein Archiv importieren, um Daten aus einem früheren Archiv wiederherzustellen.

Bestimmte Widgets sind mit der Funktion Erweiterte Suche und Berichte verknüpft, mit der Sie in kürzester Zeit noch aussagekräftigere Berichte erzeugen können, indem Sie die Leistungsfähigkeit des Dashboards mit der Funktion Erweiterte Suche ausschöpfen. Zu den mit der Funktion Erweiterte Suche verknüpften Widgets gehören das Widget Equipmentübersicht, das Widget Equipment für Versorgung des Bereichs, das Widget Equipmentdaten, das Widget Grafiken und das Widget Übersichtsansicht. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Suche und Berichte.