Benutzererlebnis - Metasys - LIT-12011690 - MS-ADSLE5U-0 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - Server - ADS-Lite Server - 13.0

Anwendungs- und Datenserver (ADS) Lite-E – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011690
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Die Bedienoberfläche des Metasys Systems ist ein Portal in eine Liegenschaft, die an die Bedürfnisse aller potenziellen Systembenutzer angepasst werden kann. Die Bedienoberfläche kann erweitert und skaliert werden, um den Anforderungen einer einzelnen Anlage oder eines Campus mit mehreren Anlagen gerecht zu werden. Das Benutzererlebnis umfasst die für Mobilgeräte optimierte Metasys Bedienoberfläche und die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals.