ADS-Lite-E Einführung - Metasys - LIT-12011690 - MS-ADSLE5U-0 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - Server - ADS-Lite Server - 13.0

Anwendungs- und Datenserver (ADS) Lite-E – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011690
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Mit dem ADS-Lite-E kombiniert Johnson Controls die neueste Software mit mehr als 130 Jahren Erfahrung in der Regelung, um ein leistungsfähiges Tool für die Informationsverarbeitung in der Gebäudeautomation zu schaffen. Der ADS-Lite-E ist der Zugangspunkt für ein Gebäudeautomationssystem und archiviert Historische und Konfigurationsdaten.

Um die Systemnutzung zu fördern und den Schulungsbedarf zu verringern, wurde die Metasys Bedienoberfläche entwickelt. Sie zeichnet sich durch intuitiv erfassbare Betriebsvorgänge aus. Sie können schnell lernen, das System effektiv zu nutzen und von den Vorteilen der ADS-Lite-E Funktionen, einschließlich Benutzergrafiken, Alarm- und Ereignismanagement, Darstellung von Trenddaten, Systemübersichten und Berichten profitieren.

Sie können die ADS-Lite-E in der bestehenden Netzwerkinfrastruktur von Gebäuden und Unternehmen durch die Integration von IT und Internet-Kommunikation und Sicherheitstechnologien. Sie können auf die ADS-Lite-E über mehrere Client-Computer zugreifen, von jeder beliebigen Stelle im Netzwerk aus, Sie können sowohl auf die ADS-Lite-E als auch auf Unternehmenssysteme zugreifen, Daten aus der Datenbank der ADS-Lite-E lesen und diese dann für die Geschäftsplanung und das Energiemanagement nutzen.

Als Bindeglied zwischen Gebäudeautomationssystemen und Unternehmensnetzwerken repräsentiert das Metasys System einen stärker integrierten Ansatz für ein Facility-Management. Der ADS-Lite-E und das Metasys System sind eine kluge Investition, die sich in der Zukunft für Eigentümer und Betreiber von Gebäuden rentiert.

In diesem Dokument erfahren Sie mehr über die Server ADS-Lite-E und deren unterstützte Automationsstationen.