Die FC-Bus-Schnittstelle vorne am CGM-Regler ist eine 6-polige RJ-12-Modularbuchse, der eine Verbindung zum Verbundene Workflow Wireless MS/TP-Konverter (CWCVT), MAP-Gateway (Mobile Access Portal) oder der Wireless Feldbus-Router ZFR Pro.
Die FC-Bus-Schnittstelle ist intern mit der Klemmleiste des FC-Busses verbunden. Weitere Informationen über Funktionen, Nennwerte und Anforderungen der Schnittstelle für den Kommunikationsbus finden Sie in Tabelle 1. Die Klemmenbelegung der FC-Bus-Schnittstelle ist in Abbildung 1 dargestellt.
Abbildung 1. Klemmenbelegung für FC-Bus- und SA-Bus-Schnittstellen bei Anlagenreglern