BACnet/SC- oder BACnet/IP-Ethernet-Netzwerktopologie für CGE-Regler - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

CGE-Regler können auf verschiedene Weise an ein BACnet/SC- oder BACnet/IP-Gebäudeautomationsnetzwerk angeschlossen werden: als in Reihe geschaltete Geräte (Daisy-Chained) oder als Teil eines Stern- oder eines Ringnetzwerks.

Wenn Sie Regler des Typs CGE in einer Daisy-Chain-Konfiguration verwenden wollen, schließen Sie sie in Reihe an den Bus-Supervisor an. Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit der Schnittstelle ETH-1 oder ETH-2 des CGE und stellen Sie die Verbindung zum nächsten Gerät über die andere Schnittstelle her. Daisy-Chain-Netzwerke bieten den Vorteil, dass der physische Verdrahtungsaufwand geringer ist und dass sich neue Geräte problemlos zum Netzwerk hinzufügen lassen.

In einem Sternnetzwerk wird jeder Regler des Typs CGE über ein Ethernet-Kabel direkt mit einem Haupt-Switch verbunden. Bei dieser Konfiguration ist ein Netzwerkfehler weniger wahrscheinlich, aber der Verdrahtungsaufwand ist höher.

Bei einem Ringnetzwerk wird ein Ring von Reglern virtuell von einer Softwarekomponente in einem Ethernet-Switch geschlossen. Nicht alle Switches unterstützen die Ringtopologie. Der mit zwei Schnittstellen ausgestattete Regler von Johnson Controls unterstützt MRP (Media Redundancy Protocol). MRP erlaubt einem Ring von Ethernet-Geräten die Kompensation von Einzelausfällen in der Kommunikation mit einer kürzeren Erholungszeit als in einer Nicht-Ringarchitektur (Daisy-Chain- oder Sterntopologie).

Weitere Informationen über Netzwerktopologien für Metasys BACnet/SC- oder BACnet/IP-Regler finden Sie im Metasys IP Networks for BACnet/IP Controllers Configuration Guide Technical Bulletin (LIT-12012458).