Wandmontage - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Regler direkt an einer Wand oder einer anderen ebenen vertikalen Fläche zu montieren:

Prozedur

  1. Ziehen Sie die beiden unteren Montageclips nach außen und stellen Sie sicher, dass sie in der verlängerten Position einrasten, wie in Abbildung 1 oder Abbildung 2 gezeigt.
  2. Ermitteln Sie die Montageposition des Reglers. Markieren Sie die Lochpositionen an der Wand; dazu können Sie die Maße des Reglers aus Montagemerkmale und -abmessungen zu Hilfe nehmen oder den Regler an die Wand halten und die Lochpositionen durch die Montageclips markieren.
  3. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher in die Wand oder Fläche und setzen Sie geeignete Dübel ein (sofern erforderlich).
  4. Halten Sie den Regler fest und führen Sie Schrauben durch die Montageclips in die Löcher (oder Dübel) ein. Ziehen Sie alle Schrauben sorgfältig fest.
    Wichtig: Ziehen Sie die Montageschrauben nicht zu fest an. Durch zu festes Anziehen der Schrauben können die Montageclips beschädigt werden.