|
LED-Kennzeichnung |
LED-Farbe |
Normalzustand |
Beschreibung der LED-Zustände |
|---|---|---|---|
|
Strom |
Grün |
Leuchtet durchgehend |
Leuchtet nicht = Keine Spannung Leuchtet durchgehend = Spannungsversorgung mit Primärspannung |
|
FEHLER |
Rot |
Leuchtet nicht |
Blinkt 2-mal gefolgt von einer langen Pause = Regler ist im Standardzustand eingeschaltet. Weitere Informationen über den Standardzustand enthält Verdrahtungsvalidierung. Blinkt (2 Hz) = Wird gestartet, nicht betriebsbereit Blinkt schnell = Problem mit SA-Bus-Kommunikation Leuchtet nicht = Keine Störungen Leuchtet durchgehend = Gerätestörung oder keine Anwendung geladen |
|
FC BUS (CGM-Modelle) |
Grün |
Blinkt (2 Hz) |
Blinkt (2 Hz) = Datenübertragung (normale Kommunikation) Leuchtet nicht = Keine Datenübertragung (automatische Baudraten-Einstellung wird vorgenommen) Leuchtet durchgehend = Kommunikation abgebrochen, wartet auf Wiederaufnahme in Kommunikationsbus |
|
SA BUS |
Grün |
Blinkt (2 Hz) |
Blinkt (2 Hz) = Datenübertragung (normale Kommunikation) Leuchtet nicht = Keine Datenübertragung (nicht relevant – automatische Baudraten-Einstellung nicht unterstützt) Leuchtet durchgehend = Kommunikation abgebrochen, wartet auf Wiederaufnahme in Kommunikationsbus |
| FC EOL (CGM-Modelle) |
Gelb |
Aus (mit Ausnahme bei Abschlussgeräten am Bus) |
Leuchtet durchgehend = EOL aktiv Leuchtet nicht = EOL nicht aktiv |
|
ETH-1 (CGE-Modelle) |
Grün |
Aus |
Leuchtet nicht = ETH-1 ist nicht angeschlossen Blinkt = ETH-1 angeschlossen und Kommunikation läuft |
|
ETH-2 (CGE-Modelle) |
Grün |
Aus |
Leuchtet nicht = ETH-2 ist nicht angeschlossen Blinkt = ETH-2 angeschlossen und Kommunikation läuft |
|
FAULT und SA BUS |
Rot Grün |
Beide blinken sechsmal hintereinander = keine gültige Firmware auf dem Gerät (gilt nur für CGE-Modelle) |