Einstellen des EOL-Schalters (End-of-Line, Leitungsabschluss) (nur CGM-Modelle) - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Jeder CGM-Regler verfügt über einen EOL-Schalter, der bei ON (oben) den Regler als Busabschluss einstellen. Siehe Abbildung 1 für den EOL-Schalter. Standardmäßig ist der EOL-Schalter auf OFF (unten) gestellt.

Abbildung 1. EOL-Schalterpositionen

Gehen Sie wie folgt vor, um den EOL-Schalter eines Reglers einzustellen:

Prozedur

  1. Ermitteln Sie, wo sich der Regler am FC-Bus befindet.
  2. Ermitteln Sie, ob der Regler als Busabschluss eingestellt werden muss.
    Anmerkung: Detaillierte Informationen zu den Regeln für den EOL-Abschluss und zu den EOL-Schalter-Einstellungen an FC-Bussen finden Sie im MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .
  3. Wenn der Regler am FC-Bus als Abschluss fungiert, stellen Sie den EOL-Schalter auf ON. Wenn der Regler am Bus nicht als Abschluss fungiert, stellen Sie den EOL-Schalter auf OFF.

    Wenn ein Regler an die Spannungsversorgung angeschlossen und der EOL-Schalter auf ON gestellt ist, leuchtet die gelbe LED EOL am Regler.