Die Jumper der UI-Stromschleife befinden sich auf der Platine unter der Abdeckung des Reglers in der Nähe der UI-Klemmen (Abbildung 1). Wenn ein UI (in der Systemsoftware) als Analogeingang mit 4-20 mA definiert ist, stellen Sie den Jumper für die UI-Stromschleife in die Position Aktiviert (Abbildung 1).
Durch Einstellen des Jumpers auf die Position Aktiviert wird ein interner 100-Ohm-Widerstand über die UI-Klemmen angeschlossen, der die 4-20-mA-Stromschleife auch dann aufrechterhält, wenn die Spannungsversorgung des Reglers unterbrochen oder ausgeschaltet ist.
In den folgenden Tabellen sind die Jumper für die Stromschleifen der einzelnen Universaleingänge bei Reglern der Serie CG aufgeführt.
| UI-Kennzeichnung | Jumperkennzeichnung auf Platine |
|---|---|
|
UI-1 |
J13 |
|
UI-2 |
J14 |
|
UI-3 |
J15 |
|
UI-4 |
J16 |
|
UI-5 |
J17 |
|
UI-6 |
J18 |
|
UI-7 |
J19 |
| UI-Kennzeichnung | Jumperkennzeichnung auf Platine |
|---|---|
|
UI-1 |
J10 |
|
UI-2 |
J11 |
|
UI-3 |
J12 |