Einrichten eines lokalen Displays - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Die Modelle CGM09090-0H und CGE09090-0H verfügen über ein integriertes Farbdisplay und ein Bedienfeld, das eine lokale Überwachung der Ein-/ Ausgänge und Parameter/Sollwerte des Anlagenreglers ermöglicht, einschließlich aller Ein- und Ausgänge der am SA-Bus angeschlossenen Erweiterungsmodule.

Anmerkung: Wenn das Display nicht in der Anwendung konfiguriert ist, zeigt das Display alle BACnet-Anwendungspunkte an.

CGM-/CGE-Modelle, die kein integriertes Display verfügen, können an eine M4- Lokales Regler-Display DLK0350 oder MS- Lokaler Regler-Display DIS1710. Wenn das Display mit einem lokalen Passwort geschützt ist, müssen der Anlagenregler und das Display mit kompatiblen Firmware-Versionen betrieben werden. Wenn das Display nicht mit einem lokalen Passwort geschützt ist, ist es mit Anlagenreglern jeder Firmware-Version kompatibel. Details dazu finden Sie in der folgenden Tabelle:

Anmerkung: Führen Sie bei Reglern der Serien CGM oder CGE mit integriertem Display kein Downgrade auf Firmware-Version 9.0 oder früher durch. Verwenden Sie bei Reglern der Serien CGM oder CGE mit integriertem Display nur die Firmware-Version 10.0 oder höher.
Tabelle 1. Kompatibilität von Anlagenreglern mit Displays, die mit einem lokalen Passwort geschützt sind
Display-Modell und Firmware-Version Regler mit Firmware ab 10.x Regler mit Firmware bis 9.x
DLK0350 mit Firmware ab 10.x Kompatibel Nicht kompatibel
DLK0350 mit Firmware 9.x Nicht kompatibel Kompatibel
DIS1710 mit Firmware 6.2 Nicht kompatibel Kompatibel

Die Modelle DLK0350 und DIS1710 sollten nicht an CGM-0H/CGE-0H-Modelle angeschlossen werden, die über ein integriertes Display verfügen.

Detaillierte Informationen zum Einrichten und Bedienen eines remote angeschlossenen Displays DLK0350 finden Sie im Local Controller Display User Guide (LIT-12013762). Detaillierte Informationen zum Einrichten und Bedienen eines extern angeschlossenen Displays DIS1710 finden Sie im DIS1710 Local Controller Display Technical Bulletin (LIT-12011270) .