Abnehmen der Abdeckung des Reglers - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Anlagenregler der Serie M4-CG (General Purpose Application Controller) – Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wichtig: Elektrostatische Entladungen können zu Schäden an den Bauteilen des Reglers führen. Treffen Sie bei der Installation, Einrichtung und Wartung geeignete Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung, um eine Beschädigung des Reglers zu vermeiden.
Wichtig: Trennen Sie alle Stromquellen vom Regler, bevor Sie die Abdeckung abnehmen und die Position von Jumpern oder des EOL-Schalters am Regler ändern. Wenn vor dem Ändern der Position eines Jumpers oder des EOL-Schalters die Spannungsversorgung nicht getrennt wird, kann dies Schäden am Regler und ein Erlöschen der Gewährleistung zur Folge haben.

Die Abdeckung des Reglers wird von vier Kunststoffriegeln gehalten, die aus dem Sockel ragen und in die Schlitze an der Innenseite der Gehäuseabdeckung einrasten.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Abdeckung des Reglers abzunehmen:

Prozedur

  1. Greifen Sie mit den Fingerspitzen unter die zwei Laschen zum Anheben der Abdeckung (Gerätemerkmale) an den Seiten des Gehäuses und ziehen Sie die obere Abdeckung vorsichtig vom Sockel ab, sodass sie sich von den beiden oberen Verriegelungen löst.
  2. Schwenken Sie die Abdeckung weiter, sodass sie sich aus den beiden unteren Verriegelungen löst.
  3. Zum Anbringen der Abdeckung setzen Sie sie gerade über dem Sockel an. Drücken Sie die Abdeckung dann vorsichtig und gleichmäßig auf die Verriegelungen, bis sie einrastet.
    Abbildung 1. Regler ohne Abdeckung, Lage der Jumper sichtbar (Modell CGM09090)