Systemanforderungen für einen Anwendungs- und Datenserver (ADS) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active
Tabelle 1. Systemanforderungen für einen Anwendungs- und Datenserver (ADS) (5 Benutzer)

Empfohlene Computerplattform 1

Intel Core i7-8700-Prozessor (6 Kerne, 3,20 GHz)

2 x 500 GB, 7.200 U/min, SATA 3,5 Zoll 2 mit 40 GB freiem Speicherplatz nach der Installation aller erforderlichen Software und vor der Installation der ADS-Software. Konfigurieren Sie RAID 1 (Spiegelung) so, dass der Schreibcache aktiviert ist.

Wenn Sie eine VM verwenden, weisen Sie dem Datenträger, auf dem die Datenbankdateien gespeichert werden, mindestens 100 GB bis 150 GB Speicherplatz zu. Wenn die Datenbanken wachsen, können Sie die Speicher nach und nach erweitern.

Anmerkung: Die erforderliche Software umfasst das unterstützte Betriebssystem, die Datenbanksoftware, .NET Framework und alle andere(n) Software oder Service-Packs, die für Ihre ADS-Konfiguration benötigt werden.

Grafikkarte (1 GB RAM, ATI® Technologien oder NVIDIA® Corporation, 64-Bit-kompatibel, Small Form Factor [SFF], falls erforderlich)

Erforderlicher Arbeitsspeicher 3

16 GB RAM

Der VM-Host muss jederzeit die empfohlenen 16 GB RAM haben. Wählen Sie bei der VM-Konfiguration nicht die Option zum Aktivieren des dynamischen Arbeitsspeichers aus.

Anzahl der unterstützten Automationsstationen

Informationen zur Anzahl der unterstützten Automationsstationen finden Sie in der Tabelle Maximale Anzahl an Automationsstationen, die je nach Metasys Server-Typ und -Größe unterstützt werden im Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832).

Anzahl der unterstützten Benutzer des Liegenschaftsportals

Bis zu 5

Anzahl der unterstützen Benutzer der Metasys Bedienoberfläche

Bis zu 5

Unterstützte Betriebssysteme 4 und Datenbanksoftware

Windows® 11 Pro und Windows® 11 Enterprise-Versionen 22H2, 21H2 (64 Bit) General Availability Channel (GAC )

Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen Versionen 21H2, 22H2 (64 Bit).

Windows® 10 Enterprise LTSC (1809, 21H2) (64 Bit )
Unterstützt:
  • SQL Server® 2022 Express (64 Bit )
  • SQL Server® 2019 Express mit CU18 (64 Bit )
    Anmerkung: SQL Server 2019 kann zu einem Timeout beim Cache des Konfigurationsdienstes führen, der gespeicherte Prozeduren erzeugt. Dadurch schlägt die Benutzeranmeldung in der Metasys Bedienoberfläche fehl. Um dies zu umgehen, führen Sie SQL Server 2019-Datenbanken im Kompatibilitätsmodus 2017 aus. Weitere Informationen siehe docs.microsoft.com
  • SQL Server® 2017 Express mit CU31 (64 Bit )

Unterstützte Betriebssysteme für den Client-Computer des Metasys Liegenschaftsportals

Windows® 11 Pro und Windows® 11 Enterprise-Versionen 22H2, 21H2 (64 Bit) General Availability Channel (GAC )

Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen Versionen 21H2, 22H2 (64 Bit).

Apple® macOS® 11 Big Sur

Apple® macOS® 12 Monterne

Apple® macOS® Ventura 13.2

Unterstützte Webbrowser-Software für die Client-Computer des Metasys Liegenschaftsportals

Microsoft® Edge®, Version 101 oder höher

Apple® Safari® 15, 0 oder höher
Notes:
  • Im Betriebssystem OS X können Sie keine Standard-Grafiken des Typs Graphics+ im Liegenschaftsportal anzeigen.
  • Sie nutzen den Webbrowser, um die Anwendung Launcher herunterzuladen. Nachdem Sie Launcher installiert haben, melden Sie sich über Launcher im Liegenschaftsportal an, nicht über den Webbrowser.

Unterstützte Webbrowser-Software für Client-Geräte der Neuen Metasys Bedienoberfläche

Microsoft® Edge®, Version 101 oder höher

Google® Chrome™, Version 101 oder höher
Anmerkung: Die Metasys Bedienoberfläche unterstützt den Inkognito-Modus nicht. Zum Beenden des Inkognito-Modus klicken oder tippen Sie auf X und öffnen Sie ein neues Browserfenster oder eine neue Browserregisterkarte. Für weitere Informationen zum Inkognito-Modus in Google Chrome klicken Sie auf hier.
Apple® Safari® 15, 0 oder höher
Anmerkung: Das private Surfen wird von der Metasys Bedienoberfläche nicht unterstützt. Um das private Surfen zu beenden, klicken oder tippen Sie Privat im Browserfenster. Andere Webbrowser, wie z. B Mozilla® Firefox®, werden von der Bedienoberfläche offiziell nicht unterstützt. Trotzdem kann die Metasys Bedienoberfläche auch in diesen Webbrowsern erscheinen und funktionieren.

Unterstützte virtuelle Umgebungen

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Unterstützte Bedienoberflächen

Die Metasys Bedienoberfläche

Liegenschaftsportal (SMP, Site Management Portal)

Anmerkung: Das Liegenschaftsportal erfordert eine Lizenz bei der Version 13.0. Lizenzen werden nur an Metasys Bestandskunden ausgegeben. Wenn Sie das Liegenschaftsportal in Version 12.0 lizenziert haben, können Sie nach einem Upgrade auf Version 13.0 dieselbe Lizenz verwenden.
Zusätzliche Software, die im Download der ADS-Software enthalten ist

Software Launcher, Übersichtsdefinitionen, Microsoft .NET Framework (mehrere Versionen), SQL Server Management Studio, Metasys Database Manager, SNMP Management Information Base-Beispieldateien (MIBs).

Optionale Hardware

Jeder Netzwerk- oder lokale Drucker, der vom qualifizierten Windows-Betriebssystem unterstützt wird

Optionale Software

CCT-Software

SCT-Software

Software Metasys Export Utility

1 Unsere Empfehlungen bezüglich Computerplattform und Speicher bedeuten nicht, dass ältere oder langsamere Rechner nicht einsatzfähig sind. Weitere Informationen finden Sie in Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279 ) für weitere Informationen zu Computer- und Server-Empfehlungen.
2 Die beste Leistung erzielen Sie, wenn Sie Festplatten mit Serial Attached SCSI (SAS) und nicht Festplatten vom Typ Small Computer System Interface (SCSI) verwenden.
3 Verwenden Sie für optimale Leistung die maximale Speichergröße, die auf dem Computer möglich ist.
4 Weitere Informationen finden Sie in Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279 ) für bestimmte Microsoft Windows-Betriebssystemeinstellungen, die für Ihre Metasys Systemkonfiguration u. U. benötigt werden.