Hintergrund - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active

ADS (Application and Data Server) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) sind optionale Komponenten des verwalteten Metasys Systems die Erfassung und Darstellung großer Mengen von Trenddaten, Ereignismeldungen, Benutzeraktionen und Systemkonfigurationsdaten verwalten. Der ADS ist ein Einstiegsserver, der auf Personalcomputern ausgeführt wird und bis zu fünf gleichzeitige Benutzer unterstützt. Der ADX ist ein umfangreicheres System, das auf einem Server-Betriebssystem ausgeführt wird und erweiterte Archivierungs- und Berichtsfunktionen bietet. Der ADX wird in mehreren Modellen angeboten und unterstützt bis zu 10, 25, 50 oder 100 gleichzeitige Benutzer. Als Liegenschaftsleiter stellt der ADS/ADX eine sichere Kommunikation zu einem Netzwerk mit Automationsstationen der Serien NAE, NIE, NCE, SNE und SNC bereit.

Der ADS/ADX unterstützt stabile Funktionen, die weiterhin dafür sorgen, dass das Metasys System zu den führenden Gebäudeautomationssystemen der Industrie gehört. Zu diesen Funktionen gehören:
  • Fault Detection (Fehlererkennung) identifiziert Störungen im Gebäudesystem und listet sie nach Schweregrad geordnet auf, sodass Sie Probleme schnell beheben und Geräteprobleme, Energieverschwendung und Beschwerden von Gebäuden vermeiden können.
  • Fault Triage (Fehlerpriorisierung) ist ein Add-on zu Fault Detection (Fehlerpriorisierung), das weniger erfahrene Benutzer mit geführten Unterstützung hilft, Probleme unabhängig zu lösen. Sie bietet Benutzern Informationen zu Fehlerdauer und Auftreten von Fehlern, um die Priorisierung von Fehlern zu verbessern, und gibt Empfehlungen zu Abhilfemaßnahmen für eine schneller Behebung der Problemen.
  • Der Navigationsbaum des Gebäudenetzwerks beschleunigt die Auslieferung der Neuen Metasys Bedienoberfläche, da er bereits vor dem Konfigurieren von verschiedenen Bereichen und des Equipments eingesetzt werden kann. Außerdem ist den Benutzern des Metasys Systems, die bereits Erfahrung mit dem Navigationsbaum Alle Objekte im Liegenschaftsportal haben, die Navigation schon vertraut.
  • Die Funktion Erweiterte Suche und Berichte in der Metasys Bedienoberfläche ermöglicht es, Betriebsdaten zu finden und sie zu Berichten zusammenzufassen sowie Massenbefehle auszuführen, um ggf. rasch den Normalbetrieb wiederherzustellen. Die Funktion Erweiterte Suche und Berichte bietet die Möglichkeit, die Suche nach Metasys Objekten nach Gebäudenetzwerk, Equipment, Equipmenttyp oder Bereich durchzuführen.
  • Mit Benutzerdefinierten Dashboards können Sie Dashboards erzeugen, die die wichtigsten und dringendsten Informationen für Metasys Benutzer anzeigen. Es lässt sich so eine produktive Umgebung gestalten, die dem jeweiligen Arbeitsstil des Benutzers angepasst ist.
  • Benutzerdefiniertes Verhalten in Grafiken bietet die Flexibilität, kundenspezifische Symbole zu verwenden, die für individuelle Gebäude- oder Campusanforderungen oder lokale Standards erforderlich sind.
  • Aktualisierungen im Widget Trend bieten die Möglichkeit, Muster einschließlich Ausreißern zu identifizieren. Dabei zeigt ein intuitives Kerzendiagramm Minimal-, Maximal- und Durchschnittswerte an.
  • Das Dashboard IT-Sicherheitsstatus bietet eine zentralisierte Ansicht möglicher sicherheitsrelevanter Angelegenheiten oder Systemstörungen, die von einem ADS/ADX, nicht im Rahmen allgemeiner Systemalarme angezeigt werden.
  • Das Funktion Benutzer-Management ermöglicht es, Benutzer und ihre Profile, kategoriebasierte Berechtigungen und Rechte zu erzeugen und zu verwalten.
  • Verwaltung historischer Daten, einschließlich eines ODBC-kompatiblen Datenbankpakets zum Speichern von Trenddaten, Ereignismeldungen, Benutzeraktionen und Systemkonfigurationsdaten.

Metasys Bedienoberfläche und Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals des ADS/ADX bietet ein flexibles System zur Änderung der Online-Konfiguration des Metasys Systems, optimiert Regelstrategien und führt administrative Aufgaben aus. Der ADS/ADX enthält ein ODBC- (Open Database Connectivity) kompatibles Datenbankpaket für die sichere Speicherung von Verlaufs- und Konfigurationsdaten.

Anmerkung: Für Liegenschaften ab Version 12.0, die kein MVE haben, erfordert das Liegenschaftsportal eine Lizenz. Lizenzen werden nur an Metasys Bestandskunden ausgegeben. In MVE-Liegenschaften ist das Liegenschaftsportal ohne Lizenz verfügbar.

Der ADS und ADX unterstützt virtuelle Umgebungen, einschließlich VMware® und Microsoft® Hyper-V™. Weitere Informationen finden Sie in Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279 ) für weitere Informationen.

Das Metasys System kann einfach und sicher mit cloudbasierten Anwendungen kommunizieren. Um diese Verbindung herzustellen, ist eine geringfügige Programmierung und Einrichtung des Metasys Systems durch Johnson Controls erforderlich. Wenn Sie verbunden sind, können Sie auf mehrere Cloud-basierte Anwendungen und Funktionen zugreifen. Weitere Informationen finden Sie hier: Gebäudemanagement auf der Johnson Controls® Website.

Abbildung 1. Die Metasys Bedienoberfläche

Für den ADX, berichtet das Metasys Advanced Reporting System über die Systemkonfiguration und das Systemverhalten, einschließlich Berichten zur Bereitstellung von Leistungs- und Diagnoseinformationen.