Gleichzeitige ADS-/ADX-Benutzer - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active

Über die folgende Tabelle finden Sie heraus, welches ADS/ADX-Produkt Sie bestellen sollten. Die Tabelle enthält Beispiele für die unterstützte Gesamtanzahl von Benutzern, die gleichzeitig im Liegenschaftsportal und in der Metasys Bedienoberfläche angemeldet sein können.

Anmerkung: In nachstehender Tabelle ist aufgeführt, wie viele gleichzeitige Benutzer jeweils unterstützt werden. Eine Verwendung über die unterstützten Grenzwerte hinaus kann zu Problemen mit System- oder Serverleistung führen.
Tabelle 1. Beispiele für gleichzeitige Benutzer des Metasys Servers
Metasys Server-Typ Beispiele für gleichzeitige Benutzer des Metasys Servers
Das Liegenschaftsportal Die Metasys Bedienoberfläche

ADS/ADS-Lite/OAS mit 5 Benutzern

0 5
2 3
5 0
ADX mit 10 Benutzern 0 25 1
5 20
8 17
10 15
ADX mit 25 Benutzern 0 25
10 15
20 5
25 0
ADX mit 50 Benutzern 0 50
10 40
25 25
50 0
ADX mit 100 Benutzern 5 50 2
10 502
25 502
50 502
75 25
100 0

Beispiel, s. Tabelle 1, für einen ADS oder ADS-Lite für 5 Benutzer, werden 5 Benutzer in der Metasys Bedienoberfläche unterstützt, wenn keine Benutzer im Liegenschaftsportal angemeldet sind, oder 3 Benutzer in der Metasys Bedienoberfläche, wenn im Liegenschaftsportal 2 Benutzer angemeldet sind. Ähnliches gilt für einen ADX mit 50 Benutzern; hier werden 50 Benutzer der Metasys Bedienoberfläche unterstützt, wenn kein Benutzer im Liegenschaftsportal angemeldet ist, oder 40 Benutzer werden der Metasys Bedienoberfläche unterstützt, wenn 10 Benutzer im Liegenschaftsportal angemeldet sind. Die einzige Einschränkung für Benutzer der Metasys Bedienoberfläche gilt bei einem ADX für 100 Benutzer: nicht mehr als 50 Benutzer können in der Metasys Bedienoberfläche angemeldet sein, egal wieviele Benutzer es im Liegenschaftsportal gibt.

1 Im Liegenschaftsportal eines ADX können geichzeitig 10 Benutzer mit dem ADX verbunden sein. Die Anzahl der gleichzeitigen Benutzer der Metasys Bedienoberfläche ist auf 25 begrenzt.
2 Im Liegenschaftsportal eines ADX können geichzeitig 100 Benutzer mit dem ADX verbunden sein. Die Anzahl der gleichzeitigen Benutzer der Metasys Bedienoberfläche ist auf 50 begrenzt.