Eigenschaften der Datenspeicherung beim ADS/ADX - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active
Tabelle 1. Eigenschaften der Datenspeicherung beim ADS/ADX

Eigenschaften

ADS

ADX

Zu stellende Fragen

Datenbankkapazität 1

10 GB

40 GB

(Mindestanforderung an den freien Computer-Speicherplatz nach der ADX-Installation)

Die Datenbank kann sich vergrößern, bis sämtlicher Festplattenspeicherplatz belegt ist.

Wie weit zurück muss die Datensammlung vor dem Archivieren reichen?
  • In einem typischen System 2dauert es ca. 3,5 Jahre, bis die Kapazität der ADS-Datenbank erschöpft ist.
  • In einem typischen System 3dauert es ca. 2,5 Jahre, bis die 40 GB Kapazität der ADX-Datenbasis erschöpft sind.

Verfügbarer Archivtyp

Manuell

  • Manuell
  • Automatisch
  • Geplant
Muss die Archivierung automatisch oder geplant erfolgen?
  • Wenn Sie keine automatische oder geplante Archivierung benötigen, kann ein ADS ausreichen. Sobald die Datenbank voll ist, müssen Sie manuell archivieren, anderenfalls geht der Metasys Server offline.
  • Wenn Sie die automatische oder geplante Archivierung benötigen, installieren Sie einen ADX. Das automatische Archivieren verhindert den Offline-Status des Metasys Servers.

Werkzeuge für die Archivierung

  • Metasys Database Manager
  • SQL Server Management Studio
  • Metasys Database Manager
  • Microsoft SQL Server-Software

Stehen bei Ihnen erfahrene Informationstechnologie-Experten bereit?

Wenn bei Ihnen erfahrene IT-Experten vor Ort sind, kann es sein, dass sie auf Tools von Drittanbietern für die Archivverwaltung bestehen oder die leistungsstarken SQL Server-Softwarefunktionen des ADX bevorzugen.

Tabelle 2. Anforderungen an Client-Computer bzgl. Liegenschaftsportal, SCT, Metasys Bedienoberfläche und JCT (Johnson Controls System Configuration Tool)
 

Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals

SCT (System Configuration Tool)

Konfigurationsprogramm SCT Pro (System Configuration Tool Pro)

Die Metasys Bedienoberfläche

Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Empfohlener Prozessor 4

Intel® Kern™ i5-Prozessor

Intel® Kern™ i5-Prozessor

Empfohlener Arbeitsspeicher (RAM)

8 GB (mindestens 4 GB)

16 GB (mindestens 8 GB)
Anmerkung: Bei intensiver Grafiknutzung kann mehr Arbeitsspeicher die Leistung des Computers steigern.

Festplattenkapazität

40 GB Festplattenspeicher (mindestens)

40 GB Festplattenspeicher (mindestens)

Unterstützte Betriebssysteme

Liegenschaftsportal

Windows® 11 Pro und Enterprise (21H2, 22H2)

Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen Versionen 21H1-und-21H2. Für alle Windows 10-Updates nach Version 22H2 gilt: Es wird zunächst geprüft, ob die Metasys Software die Updates unterstützt, bevor eine Supportanleitung veröffentlicht wird.

Windows® 10 Enterprise und IoT Enterprise LTSC (1809, 21H2)

SCT und SCT Pro

Windows® 11 Pro und Enterprise (21H2, 22H2)

Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen, Versionen 21H1 und 21H2.

Windows® 10 Enterprise und IoT Enterprise LTSC (1809, 21H2)

Windows® Server® 2022

Windows® Server® 2019 (Version 1809 oder höher) (64 Bit)

Metasys Bedienoberfläche und JCT (Johnson Controls System Configuration Tool)

Windows® 11 Pro und Enterprise (21H2, 22H2)

Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen, Versionen 21H1 und 21H2 (64 Bit). Für alle Windows 10-Updates nach Version 22H2 gilt: Es wird zunächst geprüft, ob die Metasys Software die Updates unterstützt, bevor eine Supportanleitung veröffentlicht wird.

Windows® 10 Enterprise und IoT Enterprise LTSC (1809, 21H2)

Apple® macOS® 11 Big Sur

Apple® macOS® 10.15 Catalina

Apple® macOS® 10.14 Mojave

Technische Spezifikationen für Client-Webbrowser der Metasys Bedienoberfläche des JCT

Google® Chrome™ Version 100 oder höher

Microsoft® Edge® Version 100 oder höher

Apple® Safari® 15.0
Anmerkung: Im Betriebssystem OS X können Sie keine Standard-Grafiken des Typs Graphics+ im Liegenschaftsportal anzeigen. Sie nutzen den Webbrowser, um die Anwendung Launcher herunterzuladen. Nachdem Sie Launcher installiert haben, melden Sie sich über Launcher im Liegenschaftsportal an, nicht über den Webbrowser.

Microsoft® Edge® Version 100 oder höher

Google® Chrome™ Version 100 oder höher
Anmerkung: Die Metasys Bedienoberfläche unterstützt den Inkognito-Modus nicht. Zum Beenden des Inkognito-Modus klicken oder tippen Sie auf X und öffnen Sie ein neues Browserfenster oder eine neue Browserregisterkarte. Für weitere Informationen zum Inkognito-Modus in Google Chrome klicken Sie auf hier.

Apple® Safari® 15.0 oder höher
Anmerkung: Das private Surfen wird von der Metasys Bedienoberfläche nicht unterstützt. Um das private Surfen zu beenden, klicken oder tippen Sie Privat im Browserfenster.

Andere Webbrowser, wie z. B Mozilla® Firefox®, werden von der Bedienoberfläche offiziell nicht unterstützt. Trotzdem kann die Metasys Bedienoberfläche auch in diesen Webbrowsern erscheinen und funktionieren.

Unterstützte Betriebssysteme bei Mobiltelefonen

--

Android Telefon 10.0 oder höher

iPhone iOS 13.0 oder höher

Unterstützte Betriebssysteme bei Tablet-PCs

--

Android Tablet 10.0 oder höher

iPad iOS 13.0 oder höher

Netzwerkkommunikation

Ethernet-Netzwerkschnittstellenkarte mit 10/100/1.000 MBit/s

Ethernet-Netzwerkschnittstellenkarte mit 10/100/1.000 MBit/s

Beachten Sie diese Richtlinien und Empfehlungen:

  • Bei Rechnern, die zur Neuen Metasys Bedienoberfläche browsen wollen, wird für eine optimale Leistung eine Kabelverbindung erforderlich.
  • Alternativ können Sie bei Mobiltelefonen und Tablets eine IEEE 802.11-Funkverbindung in einem 4G-Netzwerk verwenden. Das Aufrufen der Neuen Metasys Bedienoberfläche in einem 3G-Datennetzwerk ist zwar möglich, wird aber weder empfohlen noch unterstützt.
  • Eine hohe Latenz (auch als Verzögerung oder Wartezeit bezeichnet) kann dazu führen, dass die Metasys Bedienoberfläche die Verbindung zum ADS oder ADX verliert.
  • Um hohe Latenz zu vermeiden, wird ein Netzwerk mit einer Upload-Geschwindigkeit von 20 Mbit/s empfohlen.
  • Die Signalstärke wirkt sich auf die Gesamtleistung der Metasys Bedienoberfläche aus. Für optimale Ergebnisse sollten Sie deshalb sicherstellen, dass Ihre Wireless-Verbindung eine starke Signalqualität hat.

Monitor

Auflösung: 1.024 x 768 oder höher, Farbtiefe: 16 Bit oder höher

Auflösung 1024 x 768 oder höher und Farbtiefe 16 Bit oder höher. Entwickelt für eine Auflösung von 1920 x 1080.

Andere Funktionen können eine Auflösung von 1.600 x 900 erfordern. Darüber hinaus müssen Sie eventuell Ihre Monitoranzeige auf die Einstellung Klein 100 % einstellen (Bedienpanel > Alle Elemente des Bedienpanels > Anzeige).

1 Beachten Sie die physikalischen Grenzen des auf dem Computer verfügbaren Festplattenspeichers. Es muss Speicherplatz für alle installierten Programme, die aktive Datenbasis, Archive, temporäre Datenbankdateien und sonstige unterstützende Dateien sein. Bei Speicherplatzmangel werden Daten nicht automatisch archiviert.
2 Ein typisches System besteht aus einem ADS und 4 bis 5 Automationsstationen Bei ca. 20 % der Datenpunkte werden alle 30 Minuten Trenddaten erhoben.
3 Ein typisches System besteht aus einem ADX und für 15 Automationsstationen bis maximal 20 % der Datenpunkte werden in 15-Minuten-Intervallen Trenddaten erhoben.
4 Unsere Empfehlungen bezüglich Computerplattform und Speicher bedeuten nicht, dass ältere oder langsamere Rechner nicht einsatzfähig sind. Weitere Informationen finden Sie in Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) für weitere Informationen zu Computer- und Server-Empfehlungen.