Zugriff über die Anwendung Launcher - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active

Verwenden Sie die Anwendung Launcher, um eine Verbindung zum Liegenschaftsportal von ADS/ADX herzustellen, ADS/ADX indem Sie einen Desktop-PC, eine Notebook oder einen anderen Computer verwenden, der mit einem Intranet eines Unternehmens, einem speziellen Gebäudeautomationssystem, Internet oder Telefonleitung bei Remote-Standorten, verbunden ist. Mehrere Benutzer können gleichzeitig mit dem Server kommunizieren, und der Zugriff basiert jeweils auf der Berechtigungsebene, die den einzelnen Benutzern zugeordnet ist.

Launcher ist eine Softwareanwendung, die Sie herunterladen, wenn Sie zu einem beliebigen Metasys Server ab Version 9.0 oder zu einer Automationsstation im Gebäudenetzwerk navigieren. Nachdem Sie die Software Launcher installiert haben, verwenden Sie Launcher, um die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals zu starten. Darüber hinaus können Sie Launcher so konfigurieren, dass Sie zu einer beliebigen Website wie der Metasys Bedienoberfläche und das Metasys Advanced Reporting System navigieren können. Weitere Einzelheiten finden Sie hier: Launcher Help (LIT-12011742 ) .