MVE (Metasys for Validated Environments ) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active

Metasys for Validated Environments (MVE) ist ein Angebot von Johnson Controls für Einrichtungen, die Umweltvorschriften einhalten müssen. Mit MVE verfügt Ihre regulierte Anlage über eine flexible, bequem bedienbare Weboberfläche. Eine MVE-Liegenschaft besteht aus einem validierten MVE-Liegenschaftsleiter (ADX) und einer oder mehreren validierten untergeordneten Automationsstationen. Eine MVE-Liegenschaft kann optional nicht validierte Automationsstationen enthalten. In einer MVE-Liegenschaft sind der validierte ADX-Liegenschaftsleiter und seine validierten Automationsstationen beide Arten validierter Geräte. In Version 12.0.50 bietet ein ADX mit MVE sowohl im Liegenschaftsportal als auch in der Metasys Bedienoberfläche MVE. Die MVE-Anwendung wird separat für den ADX (Metasys Extended Application and Data Server) bestellt.

Informationen zu MVE in der Metasys Bedienoberfläche finden Sie in Metasys UI Help (LIT-12011953) .

Informationen zu MVE in der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals finden Sie hier: Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) .

Anmerkung: In einer MVE-Liegenschaft können Dashboards, Widgets und Funktionen der Metasys Bedienoberfläche anders sein als in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben. Weitere Informationen zu Unterschieden finden Sie in Metasys for Validated Environments (MVE) Abschnitt Metasys UI Help (LIT-12011953).