Gebäudenetzwerk - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active

Metasys Benutzer mit der passenden Zugangsberechtigung können die Konfiguration des Metasys Netzwerks im Navigationsbaum des Gebäudenetzwerks visualisieren. Globale Statusanzeigen ermöglichen Ihnen die visuelle Identifizierung von Netzwerk- und Betriebsproblemen für jedes Objekt im Metasys Netzwerk. Bereiche und Equipment müssen nicht konfiguriert werden, damit Sie die Funktion Gebäudenetzwerk in der Metasys Bedienoberfläche nutzen können.

Benutzer können Objekte direkt in der Netzwerkstruktur der Metasys Bedienoberfläche hinzufügen, löschen und konfigurieren. Metasys Benutzer müssen also weniger häufig verschiedene Bedienoberflächen nutzen, um diese Konfigurationsaufgaben auszuführen.

Jedes im Metasys System integrierte Objekt verfügt über ein Dashboard, mit dem Sie Probleme im Gebäudenetzwerk diagnostizieren können, indem sie detaillierte Objektinformationen aufrufen und bearbeiten sowie historische Trenddaten einsehen. Folgende Widgets werden im Dashboard Gebäudenetzwerk angezeigt:

  • Detail zeigt den aktuellen Wert und Status des ausgewählten Objektes an und ermöglicht dem Benutzer, Befehle auszugeben. Das Widget Detail enthält die Lupen-, Diagnose- und Netzwerkansichten, mit denen Sie detaillierte Informationen zu jedem in Metasys integrierten Objekt anzeigen und bearbeiten können.
  • Im Widget Übersicht kann der Benutzer betriebliche Probleme mit dem Netzwerkobjekt schnell erkennen, da er eine tabellarische Datenaufzeichnung unter dem aktuellen Netzwerkobjekt einsehen kann. Zum Beispiel besteht die Möglichkeit, eine Liste der aktuellen Werte und den Status der Datenpunkte zu sehen, die im Netzwerk unterhalb eines Feldreglers liegen.
  • Zuordnung ermöglicht dem Benutzer, festzulegen, welches Equipment das Netzwerkobjekt versorgt.
  • Das Widget Trend ist ein Diagramm, das die historischen Daten von bis zu zehn Datenpunkten anzeigen kann, die gleichzeitig im Metasys Netzwerkobjekt erfasst werden. Mit diesem Widget können Sie die historischen Daten anzeigen, Änderungen über einen Zeitraum vergleichen und problemlos PDF- oder CSV-Berichte erzeugen. Sie können Muster einschließlich Leistungsausreißern identifizieren, indem sie das intuitive Kerzendiagramm verwenden, das Mindest-, Höchst- und Durchschnittswerte anzeigt. Sie können Trenddatenpunkte in bis zu drei verschiedenen Diagrammen gleichzeitig anzeigen. Dies hilft Ihnen, Trendpunkte aus ganz unterschiedlichen Bereichen zu visualisieren, indem sie in separaten Diagrammen platziert werden können.
  • Einbindung zeigt auf, was derzeit versucht, ein Objekt zu regeln. Das Widget bietet eine visuelle Darstellung der Einbindung des Objekts, einschließlich der wechselseitigen Versorgungsbeziehungen der Objekte. Das Widget umfasst Echtzeitwerte von jedem eingebundenen Objekt. Zudem unterscheidet das Widget zwischen Benutzerbefehlen und Referenzen (z. B. logischen Verbindungen). Mithilfe des Widgets Einbindung können Sie die Ursachen für Systemprobleme schneller ermitteln.

Einige Dashboards des Netzwerks, wie Zeitprogramme und Grafiken, zeigen die zugehörige Widgets Zeitprogramm oder Grafik zusätzlich zu anderen im Dashboard Gebäudenetzwerk verfügbaren Widgets.