ADS/ADX Einführung - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active

Mit dem ADS/ADX kombiniert Johnson Controls die neueste Software mit mehr als 130 Jahren Erfahrung in der Regelung, um ein leistungsfähiges Tool für die Informationsverarbeitung in der Gebäudeautomation zu schaffen. Der ADS/ADX ist der Zugangspunkt für ein Gebäudeautomationssystem und archiviert Historische und Konfigurationsdaten.

Um die Systemnutzung zu fördern und den Schulungsbedarf zu verringern, wurde die Metasys Bedienoberfläche entwickelt. Sie zeichnet sich durch intuitiv erfassbare Betriebsvorgänge aus. Sie können schnell lernen, das System effektiv zu nutzen und von den Vorteilen der ADS/ADX Funktionen, einschließlich Benutzergrafiken, Alarm- und Ereignismanagement, Darstellung von Trenddaten, Systemübersichten und Berichten profitieren.

Sie können die ADS/ADX in der bestehenden Netzwerkinfrastruktur von Gebäuden und Unternehmen durch die Integration von IT und Internet-Kommunikation und Sicherheitstechnologien. Sie können auf die ADS/ADX über mehrere Client-Computer zugreifen, von jeder beliebigen Stelle im Netzwerk aus, Sie können sowohl auf die ADS/ADX als auch auf Unternehmenssysteme zugreifen, Daten aus der Datenbank der ADS/ADX lesen und diese dann für die Geschäftsplanung und das Energiemanagement nutzen.

Als Bindeglied zwischen Gebäudeautomationssystemen und Unternehmensnetzwerken repräsentiert das Metasys System einen stärker integrierten Ansatz für ein Facility-Management. Der ADS/ADX und das Metasys System sind eine kluge Investition, die sich in der Zukunft für Eigentümer und Betreiber von Gebäuden rentiert.

Sowohl der ADS als auch der ADX verbinden sich mit dem Ethernet-IP-Netzwerk auf der Automations- und Unternehmensebene Ihres Systems. Dort übernehmen sie die Aufgaben des Liegenschaftsleiters, der den Systemzugriff für alle Benutzer koordiniert.

Der ADS und der ADX kommunizieren über das IP-Netzwerk mit unterstützten Automationsstationen. Per VPN über ein WAN können Sie mit Geräten in anderen Gebäuden oder externen Liegenschaften kommunizieren. Auch per Internet und einen ISP können Sie auf externe Liegenschaften zugreifen. Leitungsleasing unter Verwendung eines RAS (Fernzugriffsdienst) oder des Point-to-Point-Protokolls ist ebenfalls möglich.

In diesem Dokument erfahren Sie mehr über die Server ADS/ADX und deren unterstützte Automationsstationen.