Anwendungen - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active

Verwenden Sie in diesen Situationen einen ADS:

  • Wenn die Anzahl der Automationsstationen größer wird als die Anzahl der Automationsstationen, die eine einzelne Automationsstation als Liegenschaftsleiter auf effiziente Weise verwalten kann.

  • Wenn langfristige Anforderungen an die Speicherung historischer Daten die Kapazität einer typischen Automationsstation übersteigen.

  • Wenn die Anzahl der Benutzer, die sich gleichzeitig beim Liegenschaftsportal oder bei der Metasys Bedienoberfläche anmelden, die Kapazität einer einzelnen Automationsstation übersteigt. Der ADS unterstützt bis zu fünf gleichzeitige Benutzer und bis zu 10 bis 14 SNx/NxE-Automationsstationen. Weitere Informationen finden Sie in Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832 ) .

Verwenden Sie unter folgenden Voraussetzungen einen ADX:

  • Sie benötigen das Metasys Advanced Reporting System (ARS).

  • Sie benötigen die Anwendung Metasys for Validated Environments (MVE).
    Anmerkung: MVE-Liegenschaften müssen Metasys Version 12.0.50 verwenden.
  • Es müssen mehr als fünf Benutzer unterstützt werden, die sich gleichzeitig beim Liegenschaftsportal oder der Metasys Bedienoberfläche anmelden. Der ADX unterstützt bis zu 10, 25, 50 oder 100 gleichzeitige Benutzer und bis zu 1.000 SNx/NxE-Automationsstationen. Weitere Informationen finden Sie in Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832 ) .

  • Sie benötigen bis zu 1.000 Automationsstationen der Serien SNx/NxE. Weitere Informationen finden Sie hier: Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832 ) .
  • Eine Ihrer Anforderungen an die Datenspeicherung oder den -zugriff wird von einem ADS nicht erfüllt.

Wenn Sie entscheiden möchten, ob ein ADS oder ADX für Ihre Anlage geeignet ist, sollten Sie deren jeweilige Leistungsfähigkeit bezüglich Speicher und Datenzugriff berücksichtigen.