ADX-Split-Konfiguration - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active

Die ADX-Software und die zugehörige Datenbanksoftware werden häufig auf einem Computer installiert (Unified ADX). Der ADX kann jedoch auch in einer Split-Konfiguration installiert werden, bei der auf zwei Computern ADX-bezogene Software installiert wird. Die Aufteilung bietet erhöhte Sicherheit für historische Daten. Wenn Sie den ADX in einer Split-Konfiguration verwenden, können Sie die Metasys Systemdatenbanken hinter einer Firewall platzieren, wodurch das Risiko verringert wird, Metasys Systemdaten nicht autorisierten Benutzern im Netzwerk zugänglich zu machen. Mit der Split-Konfiguration können Sie außerdem die Metasys Systemdatenbanken auf einem vorhandenen SQL Server-Computer unter Verwendung vorhandener Ressourcen (Hardware, Software und technisches Personal) verwenden, wodurch möglicherweise die Kosten für die Installation und Überwachung des Metasys Systems verringert werden.

In einer ADX-Split-Konfiguration wird der Computer, auf dem die SQL Server-Software ausgeführt wird, als Datenbankserver-Computer bezeichnet. Dieser speichert historische Metasys Systemdaten. Die ADX-Software selbst und alle erforderlichen ADX-Konfigurationen befinden sich auf einem zweiten Computer, der als Web-/Anwendungsserver-Computer bezeichnet wird. In einer Split-Konfiguration muss sich das SCT auf einem dritten Computer befinden. Benutzer navigieren zum Web-/Anwendungsserver-Computer, um Systemdaten anzuzeigen. Der Datenbankserver-Computer kann nur von einem einzigen Web-/Anwendungsserver-Computer als Speicherort für historische Daten verwendet werden.