Übersicht der Änderungen - Metasys - Johnson Controls - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

ABCS Lizenz-Portal – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-07
Folgende Informationen sind neu oder wurden überarbeitet:
  • Im Gegensatz zu den älteren Versionen können jetzt in SWM 3.0 mehrere, zu einem Paket zusammengefasste Funktionen, zu einem Produkt hinzufügt werden. Mit der Implementierung der zu einem Paket zusammengefassten Funktionen können Kunden abwärtskompatible Produkte erstellen und mehrere Funktionen mit einem einzelnen Lizenzschlüssel lizenzieren. Aktualisierter Inhalte zu den Auswirkungen von zu einem Paket zusammengefassten Funktionen in Registerkarte Bestellungen und Anzeigen von Produktdetails.
  • Aktualisierungen im Abschnitt Ankündigungen, da die Benutzer jetzt E-Mails mit Marketing-bezogenen Inhalten abbestellen können.
  • Aktualisierungen im Abschnitt Menü Benutzer , da es jetzt die Option Voreinstellungen gibt.