Erweiterte Suche und Filter - Metasys - Johnson Controls - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

ABCS Lizenz-Portal – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-07

Eine erweiterte Suche und ein Filter wird im Hauptfenster des Lizenz-Portals angezeigt. Die erweiterte Suche und der Filter bestehen aus zwei Komponenten: einem Filter und einer Suchleiste. Wenn Sie den Filter anwenden und einen Inhalt in das Textfeld Suchen eingeben, klicken Sie entweder auf das Symbol Suchen oder drücken Sie die Eingabetaste. Die Suchergebnisse – sofern vorhanden – erscheinen unter der Suchleiste. Klicken Sie auf das Ergebnis, um das Ergebnis der Suche anzuzeigen. Die folgende Tabelle beschreibt die Filterkategorien.

Anmerkung: Wenn Sie nach einer kürzlich aufgegebenen Bestellung suchen, kann es eine Weile dauern, bis der gesamte Auftrag im Lizenz-Portal angezeigt wird.
Tabelle 1. Filterkategorie
Filtername Funktion
Kunden

Mit dieser Option filtern Sie nach Kunden.

Sie müssen einen Teil oder den gesamten Firmennamen eingeben, um nach einem bestimmten Kunden zu suchen.

Lizenzen

Mit dieser Option filtern Sie nach Lizenzen.

Sie müssen einen Teil oder den gesamten Produktschlüssel eingeben, um nach einer bestimmten Lizenz zu suchen.

Computer

Mit dieser Option filtern Sie nach Computern.

Sie müssen einen Teil oder die gesamte Computerkennung oder die System-ID eingeben, um nach einem bestimmten Computer zu suchen.

Bestellungen

Mit dieser Option filtern Sie nach Bestellungen.

Sie müssen einen Teil oder die gesamte Bestellnummer bzw. AOMS-Bestellnummer eingeben, um nach einer bestimmten Bestellung zu suchen.