Auf der Registerkarte Software können Sie auf alle Software-bezogenen Inhalte zugreifen, die dem Benutzer für veröffentlichte Produkte zur Verfügung stehen. Hierzu gehören die erworbene, bereits heruntergeladene Software sowie zusätzliche Software oder Dateien wie zum Beispiel die Produktliteratur. Zur Suche nach dem Produktnamen oder dem Bestellzeichen verwenden Sie die Suchleiste.
| Spaltenname | Beschreibung |
|---|---|
| Produkt |
Zeigt den Namen des Softwareprodukts an. Klicken Sie auf einen Produktnamen, um die Produktdetails für diese Software anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Produktdetails. |
| Bestellzeichen |
Zeigt das Bestellzeichen des Softwareprodukts an. Das Bestellzeichen der Software entspricht der Produkt-ID im AOMS. Diese Spalte ist bei Produkten oder Bestellzeichen, die im AOMS nicht für einen Kauf zur Verfügung stehen, leer. |
| Datum der letzten Veröffentlichung | Zeigt das Datum an, an dem die aktuellste Version des Softwareprodukts veröffentlicht wurde. |
| Funktionen |
Zeigt die Anzahl an Funktionen an, die einem Produkt zugeordnet wurden – als ein Link, wenn mehrere Funktionen vorhanden sind, oder der Funktionsname und die Version, wenn nur eine Funktion vorhanden ist. Sie können auf den angezeigten Link in der Spalte klicken, um den Funktionsnamen, eine Funktionsbeschreibung und die Version der Funktion anzuzeigen. |
| Aktionen |
Klicken Sie auf das Symbol Download in einer Produktzeile, um die Software herunterzuladen. Weitere Informationen finden Sie unter Herunterladen von Software. |