Übertragen der Eigentümerschaft an einer Lizenz - Metasys - Johnson Controls - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

ABCS Lizenz-Portal – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-07

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Ein ABCS kann eine Lizenz an einen Kunden des ABCS übertragen. Wenn ein ABCS eine Lizenz überträgt, kann der ABCS nur das übergeordnete Kundenkonto und beliebige untergeordneten Konten dieses übergeordneten Kundenkontos auswählen. Wurde eine Lizenz an ein übergeordnetes Kundenkonto übertragen, wird das ausgewählte übergeordnete Kundenkonto als Standort für die Lizenz betrachtet und der Name dieses übergeordneten Kundenkontos wird in die Spalte Standort auf der Registerkarte Lizenzen für diesen Kunden angegeben. Zum Übertragen einer Lizenz an einen anderen Kunden führen Sie die folgenden Schritte aus:

Prozedur

  1. Klicken Sie in der Spalte Aktionen auf das Menü Aktion auswählen.
  2. Klicken Sie auf Lizenz übertragen. Das Dialogfeld Lizenz übertragen wird angezeigt.
    Anmerkung: Im Dialogfeld Lizenz übertragen werden der Produktname, das Bestellzeichen sowie die Versionsnummer des Softwareprodukts angezeigt. Darüber hinaus werden die System-ID und die Computerkennung für aktivierte Lizenzen angezeigt.
  3. Geben Sie einen Kundennamen in das Textfeld Kundenname ein oder suchen Sie nach dem Kunden.
  4. Suchen Sie in der Liste Kunde und klicken Sie auf den Empfänger für die Lizenzübertragung.
    Anmerkung: Sie können nur einen Kunden auswählen. Nachdem eine Lizenz übertragen wurde, wird sie nicht mehr auf der Registerkarte Lizenzen oder der Registerkarte Computer des ABCS angezeigt.
  5. Klicken Sie auf Lizenz übertragen. Das Dialogfeld Übertragung der Lizenz bestätigen wird angezeigt.
  6. Stellen Sie sicher, dass die Informationen korrekt sind, und klicken Sie auf Übertragen. Es wird eine Meldung für eine erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Übertragung angezeigt.