Abschließen einer Offline-Deaktivierung im Lizenz-Portal - Metasys - Johnson Controls - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

ABCS Lizenz-Portal – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-07

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anmerkung: Die im Folgenden aufgeführten Schritte müssen abgeschlossen werden, anderenfalls kann die Lizenz nicht auf einem anderen Computer verwendet werden.

Nachdem Sie die Lizenz-Deaktivierungsdatei im Software Manager verwendet und die Lizenz-Freigabedatei erhalten haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Offline-Deaktivierungsprozess im Lizenz-Portal abzuschließen:

Prozedur

  1. Klicken Sie im Lizenz-Portal im Assistenten zur Offline-Deaktivierung auf Weiter.
  2. Klicken Sie auf Datei auswählen, um die Datei zu suchen und auszuwählen, und ziehen Sie direkt die Lizenz-Freigabedatei in den Bereich Dateien hier ablegen... des Assistenten zur Offline-Deaktivierung.
  3. Klicken Sie auf Weiter. Die folgende Meldung wird angezeigt, um eine erfolgreiche Deaktivierung zu bestätigen: Deaktivierung erfolgreich.
  4. Klicken Sie zum Abschluss auf Schließen.