Auf der Registerkarte Lizenzen werden alle für den ABCS verfügbaren Lizenzen angezeigt. Die untergeordnete Registerkarte Lizenzen wird unter der Registerkarte Kunden angezeigt. Die Registerkarte Lizenzen bietet eine Funktion zum Suchen und Filtern. Verwenden Sie das Feld Suchen, um über den Produktnamen oder das Bestellzeichen nach Softwareprodukten zu suchen. Verwenden Sie den Filter, um Lizenzen über den Status zu suchen:
- Aktiviert
- Verfügbar
- Abgelaufen
Die folgende Tabelle beschreibt die Tabelle auf der Registerkarte Lizenzen.
| Spaltenname | Beschreibung |
|---|---|
| Produkt |
Zeigt den Namen des Softwareprodukts an, das der Lizenz zugeordnet ist. |
| Bestellzeichen |
Zeigt das Bestellzeichen des Softwareprodukts an. Das Bestellzeichen entspricht der Produkt-ID im AOMS. Diese Spalte ist bei Produkten oder Bestellzeichen, die im AOMS nicht für einen Kauf zur Verfügung stehen, leer. |
| Funktion |
Zeigt den Funktionsnamen und die Version der Funktion des Softwareprodukts an. |
| Bestellung |
Zeigt die Bestellnummer an, die der Bestellung zugeordnet ist. |
| AOMS-Auftragsnummer |
Zeigt die AOMS-Auftragsnummer an, die der Bestellung für das Softwareprodukt zugeordnet ist. |
| Status |
Zeigt den Status des Softwareprodukts an. Anmerkung: Bei Lizenzen mit aktiviertem Status können Sie das Aktivierungsdatum in der QuickInfo anzeigen, in dem Sie den Mauszeiger über den Status halten.
|
| Computerkennung |
Zeigt die Computerkennung des Computers an, auf dem das Softwareprodukt aktiviert wurde. Die Computerkennung ist eine beschreibende Kennzeichnung für einen Computer innerhalb des Lizenz-Portals. Dieses Feld ist für noch nicht aktivierte Lizenzen leer. Anmerkung: Falls erforderlich, wird die Computerkennung so abgekürzt, dass sie in den verfügbaren Platz passt. Sie können die vollständige Computerkennung und die System-ID in den jeweiligen QuickInfos sehen, indem Sie den Mauszeiger über die Computerkennung halten.
|
| Standort |
Wenn Sie auf das Symbol in der Spalte Standort klicken, werden die Details für den Standort angezeigt, dem die Lizenz zugeordnet ist. Ein Standort ist nur dann verfügbar, wenn eine Lizenz an eine Firma übertragen wurde. |
| Aktionen | Zeigt das Menü Aktion auswählen an, das die folgenden Optionen enthält:
Anmerkung: Die verfügbaren Aktionen im Menü Aktion auswählen hängen von Status der Lizenz ab.
|