Anzeigen der Computerdetails - Metasys - Johnson Controls - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

ABCS Lizenz-Portal – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-07

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Zum Anzeigen der Computerdetails klicken Sie auf das Symbol Erweitern in der Reihe dieses Computers in der Tabelle Computer. Die folgende Tabelle beschreibt die erweiterten Informationen, die für alle Softwareprodukt-Lizenzen angezeigt werden, die dem Computer zugeordnet sind. Darüber hinaus wird das Menü Aktion auswählen angezeigt.
Tabelle 1. Erweiterte Computerdetails
Spaltenname Beschreibung
Produkt

Zeigt den Namen und die Version des Softwareprodukts an.

Bestellzeichen

Zeigt das Bestellzeichen des Softwareprodukts an. Das Bestellzeichen der Software entspricht der Produkt-ID im AOMS. Diese Spalte ist bei Produkten oder Bestellzeichen, die im AOMS nicht für einen Kauf zur Verfügung stehen, leer.

Funktion

Zeigt den Funktionsnamen und die Version der Funktion des Softwareprodukts an.

Bestellung

Zeigt die Bestellnummer einer Kundenbestellung an.

AOMS-Auftragsnummer

Zeigt die AOMS-Auftragsnummer an, die der Bestellung für das Softwareprodukt zugeordnet ist.

Status

Zeigt den aktuellen Status einer Lizenz an.

Standort

Wenn Sie auf das Symbol in der Spalte Standort klicken, werden die Details für den Standort angezeigt, dem die Lizenz zugeordnet ist. Ein Standort ist nur dann verfügbar, wenn eine Lizenz an eine Firma übertragen wurde.

Aktionen Zeigt das Menü Aktion auswählen an, das die folgenden Optionen enthält:

Anmerkung: Die verfügbaren Aktionen im Menü Aktion auswählen hängen von Status der Lizenz ab.