Die folgende Tabelle beschreibt die Bestellinformationen, die angezeigt werden, wenn Sie auf die Bestellung einer Lizenz klicken. Darüber hinaus werden alle dieser Lizenz zugeordneten Abonnements angezeigt.
| Spaltenname | Beschreibung |
|---|---|
| Produkt |
Zeigt den Namen des Softwareprodukts, das der Lizenz zugeordnet ist, als einen anklickbaren Link an, oder den Namen des Abonnements, das der Bestellung zugeordnet ist. Anmerkung: Der im Lizenz-Portal angezeigte Name kann leicht von dem Namen abweichen, der bei der Installation der Software angezeigt wird.
|
| Version |
Zeigt die Version der lizenzierbaren Software oder des Abonnements an. Wenn das Softwareprodukt keine Version hat, ist diese Spalte leer. |
| Bestellzeichen |
Zeigt das Bestellzeichen des Softwareprodukts an. Das Bestellzeichen entspricht der Produkt-ID im AOMS. Diese Spalte ist bei Produkten oder Bestellzeichen, die im AOMS nicht für einen Kauf zur Verfügung stehen, leer. |
| Version der Funktion |
In der Spalte Funktion werden die Funktion und die Version nur dann angezeigt, wenn eine Funktion zugeordnet ist. Wenn mehrere Funktionen zu einem Produkt zugeordnet sind, wird die Anzahl der Funktionen als ein Hyperlink angezeigt. Beispiel: 5 Funktionen. |
| Bestellte Anzahl |
Zeigt die Anzahl der Lizenzen, die bestellt wurden und zur Aktivierung verfügbar sind. Wenn Software erworben wurde, die nicht über den Software Manager lizenziert wird, wird die folgende Meldung angezeigt: Anmerkung: Zurückgegebene Lizenzen werden von der Anzahl an verfügbaren Lizenzen subtrahiert.
|
| Aktionen |
| Spaltenname | Beschreibung |
|---|---|
| Produkt |
Zeigt den Namen des Softwareprodukts an, das dem Abonnement zugeordnet ist. |
| Version |
Zeigt die Version des Produkts an, das dem Abonnement zugeordnet ist. |
| Bestellzeichen |
Zeigt das Bestellzeichen des Produkts an, das dem Abonnement zugeordnet ist. |
| Funktion | Zeigt den Namen der Funktion an. |
| Bestellte Anzahl |
Zeigt die Anzahl der Lizenzen, die bestellt wurden und zur Aktivierung verfügbar sind. Wenn Software erworben wurde, die nicht über den Software Manager lizenziert wird, wird die folgende Meldung angezeigt: |
| Status |
Zeigt die Status des Produkts an, das dem Abonnement zugeordnet ist. |
| Computerkennung |
Zeigt die Computerkennung des Computers an, auf dem das Softwareprodukt aktiviert wurde. Eine Computerkennung ist eine eindeutige Kennzeichnung eines Computers. Dieses Feld ist für noch nicht aktivierte Lizenzen leer. Anmerkung: Falls erforderlich, wird die Computerkennung so abgekürzt, dass sie in den verfügbaren Platz passt. Sie können die vollständige Computerkennung und die System- ID in den jeweiligen QuickInfos sehen, indem Sie den Mauszeiger über die Computerkennung halten.
|
| System-ID |
Zeigt die System-ID für einen Benutzer-Computer im Portal an. Anmerkung: Falls erforderlich, wird die System-ID so abgekürzt, dass sie in den verfügbaren Platz passt. Sie können die vollständige System-ID in der QuickInfo sehen, indem Sie den Mauszeiger über die System-ID halten.
|
| Aktionen |
|
Bearbeiten des Projektnamens
- Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten neben dem Projektnamen.
- Geben Sie im Dialogfeld Projektnamen bearbeiten einem neuen Projektnamen in das Feld Projektname ein.Anmerkung: Der Projektname darf maximal 100 Zeichen umfassen. Die folgenden Sonderzeichen sind zulässig: !@#$%&*+,.?(){}[].
- Geben Sie eine Anmerkung in das Feld Kommentar als Grund für die Änderung ein.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern, oder klicken Sie auf Abbrechen, um den Vorgang abzubrechen.
Anzeigen des Änderungsverlaufs
- Klicken Sie auf das Symbol Uhr neben Projektname.
- Im Dialogfeld Verlauf können Sie die folgenden Informationen anzeigen:
- Änderungsdatum – Datum, an dem die Änderung am Projektnamen vorgenommen wurde
- Von – Name des Benutzers, der den Projektnamen geändert hat
- Ursprünglicher Wert – der ursprüngliche Projektname
- Neuer Wert – der neue Projektname
- Anmerkungen – Anmerkungen, warum der Projektname geändert wurde
- Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Verlauf zu schließen.