Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Zum Bewerten Ihrer Internet-Verbindung führen Sie die folgenden Schritte aus:
Prozedur
- Geben Sie den URL für eine sichere Website an, um Ihre Internet-Geschwindigkeit zu prüfen. Die meisten Internet-Anbieter bieten einen solchen Speed-Test an.
-
Führen Sie den Internet-Speed-Test aus. Der Speed-Test zeigt die Ergebnisse für die Upload- und Download-Geschwindigkeiten an.
Anmerkung: Dieser Test zeigt die durchschnittliche Geschwindigkeit an. Diese Geschwindigkeit kann bis zum Abschluss des Tests schwanken.
-
Versuchen Sie, eine große Datei herunterzuladen. Laden Sie die Very Large File (1GB) herunter, wenn dies von dem von Ihnen verwendeten Speed-Test angeboten wird.
Abbildung 1. Download einer Datei und geschätzte Download-Zeiten bei verschiedenen Geschwindigkeiten
- Mit dem Zeittest können Sie feststellen, wie lange der Download einer 1-GB-Datei dauert, und Sie können dies als Indikator dafür verwenden, wie lange größere Dateien möglicherweise brauchen. Drücken Sie Strg+J auf Ihrer Tastatur, um den Download-Fortschritt anzuzeigen und die Start- und Endzeit zu notieren.