Conformidade com as emissões norte-americanas - Johnson Controls - LIT-1901208 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Página Roteador BACnet catálogo

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901208
Version
13.0
Revision date
2024-05-27
Product status
Active

Estados Unidos

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe A, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram elaborados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial quando este equipamento é operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência, se não for instalado e utilizado em conformidade com o manual de instruções, pode causar uma interferência nociva às comunicações de rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial pode causar interferência prejudicial e, nesse caso, os usuários serão obrigados a corrigir a interferência por conta própria.

Aviso (Parte 15.21)

Alterações e modificações sem aprovação expressa da parte responsável pela conformidade pode anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento e pode criar uma condição perigosa.

Canadá

Este aparelho digital de Classe (A) atende a todos os requisitos dos Regulamentos Canadenses de Equipamentos Causadores de Interferência.

Cet appareil numérique de la Classe (A) respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Declaração(ões) da Industry Canada

Este dispositivo está em conformidade com as normas RSS isentas de licença da Industry Canada. A operação está sujeita às duas seguintes condições:

  1. Este dispositivo não pode causar interferência e
  2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada aplicável aux appareils radio isenta de licença. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

  1. L'appareil ne doit pas resmedire de brouillage, et
  2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.