Modo de transmissão rápida - Johnson Controls - WRZ-TTS - WRZ-TTR - WRZ-TTP - WRZ-TTK - WRZ-THN - WRZ-TTJ - WRZ-THJ - Dispositivo sem fio - WRZ one-to-one Wireless Room Sensing System

Guia de instalação dos sensores sem fio da série WRZ

Product
Document revision
V
Revision date
2021-04-26
Part number
24-10332-2

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O modo de transmissão rápida força as transmissões sem fio entre o sensor e o ZFR principal ou ZFR Pro Series Router, ou WRZ-7860 Receiver, e indica a intensidade do sinal sem fio entre os dispositivos.

Para forçar o sensor da série WRZ no modo de transmissão rápida, conclua as seguintes etapas:

Procedimento

  1. Pressione e segure o botão de override de ocupação manual (Occ) em um sensor da série WRZ durante 5 segundos, ou mais. No modo de transmissão rápida, o sensor transmite uma vez a cada 10 segundos, durante 5 minutos, para um total de 30 mensagens de atualização. Após cada transmissão, o LED de ocupação do sensor pisca para indicar a intensidade do sinal sem fio entre o sensor e o ZFR principal associado ou o ZFR Pro Series Router.
  2. Além disso, quando um sensor estiver em modo de transmissão rápida, o LED do ZFR de destino ou do ZFR Pro Series Router piscará para indicar a intensidade do sinal recebido.
  3. Se houver um sinal fraco ou nenhum sinal, identifique por que a intensidade do sinal entre o sensor e o roteador não é adequada à aplicação.
  4. Se houver um sinal bom ou médio, o sensor e o roteador se comunicam.

Resultados

Use o modo de transmissão rápida do sensor em conjunto com a WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool para realizar uma pesquisa do local e testar a intensidade do sinal sem fio entre as localizações possíveis dos dispositivos e ajustar as localizações dos dispositivos ZFR ou ZFR Pro Series antes de instalar os dispositivos. Para obter mais informações sobre como usar o modo de transmissão rápida do sensor com a ferramenta, consulte a WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (Part No. 24-10563-71).