Remover uma base de montagem instalada com fita adesiva de espuma dupla face - Johnson Controls - WRZ-THJ - WRZ-THN - WRZ-TTJ - WRZ-TTK - WRZ-TTP - WRZ-TTR - WRZ-TTS - Dispositivo sem fio - WRZ one-to-one Wireless Room Sensing System

Guia de instalação dos sensores sem fio da série WRZ

Brand
Johnson Controls
Product name
WRZ one-to-one Wireless Room Sensing System
Document type
Installation Guide
Part number
24-10332-2
Document revision
V
Revision date
2021-04-26
Language
Português (Brasil)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para remover ou realocar um sensor montado com fita adesiva de espuma dupla face, conclua as seguintes etapas:

Procedimento

  1. Remova a caixa do sensor da base de montagem. Consulte Figura 1.
  2. Gire cuidadosamente a base para fora da superfície para remover a base de montagem da superfície de montagem.
  3. Remova a fita adesiva de espuma da base de montagem e limpe a base de montagem para remover os resíduos de adesivo.
    Nota: Para remontar a base na superfície, use uma nova fita adesiva de espuma dupla face. Use fita adesiva de espuma Can-Do National Tape (código nº 99116) ou equivalente.