Conformidade com as emissões norte-americanas - Johnson Controls - WRZ-THJ - WRZ-THN - WRZ-TTJ - WRZ-TTK - WRZ-TTP - WRZ-TTR - WRZ-TTS - Dispositivo sem fio - WRZ one-to-one Wireless Room Sensing System

Guia de instalação dos sensores sem fio da série WRZ

Brand
Johnson Controls
Product name
WRZ one-to-one Wireless Room Sensing System
Document type
Installation Guide
Part number
24-10332-2
Document revision
V
Revision date
2021-04-26
Language
Português (Brasil)

Estados Unidos

Declaração de Conformidade (Parte 15.19)

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas seguintes condições:

  1. Este dispositivo não pode causar interferência nociva e
  2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar operação indesejada.

Aviso (Parte 15.21)

As alterações ou as modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Canadá

Declaração(ões) da indústria canadense

O termo IC antes do número de certificação/registro significa apenas que as especificações técnicas da indústria canadense foram atendidas.

Le terme « IC » précédant le numéro d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.