Aplicação - Johnson Controls - WRZ-TTS - WRZ-TTR - WRZ-TTP - WRZ-TTK - WRZ-THN - WRZ-TTJ - WRZ-THJ - Dispositivo sem fio - WRZ one-to-one Wireless Room Sensing System

Guia de instalação dos sensores sem fio da série WRZ

Product
Document revision
V
Revision date
2021-04-26
Part number
24-10332-2

Use os sensores de ambiente sem fio da série WRZ para detectar a temperatura por zona do ambiente e transmitir os dados de controle de temperatura sem fio. Alguns modelos também medem e transmitem a umidade relativa (UR).

Em uma aplicação de malha, o sensor WRZ é compatível com os sistemas de barramento de campo sem fio ZFR18xx (ZFR181x, ZFR182x, ZFR183x). Consulte Tabela 1. Dependendo do controlador do sistema, o transmissor se comunica por meio do roteador ZFR18xx (roteador da série ZFR ou ZFR Pro). É possível associar até nove sensores da série WRZ a um único controlador.

Em aplicações de barramento de campo com fio, os sensores se comunicam com um receptor sem fio WRZ-7860. O receptor WRZ-7860 transfere os dados para o controlador por meio do barramento de comunicação do Sensor/Atuador (SA). Em uma aplicação típica, um sensor da série WRZ se reporta a um receptor WRZ-7860, mas é possível associar até cinco sensores da série WRZ a um único receptor WRZ-7860 para obter a média de multissensores ou a seleção de temperatura alta e baixa.

Os modelos de sensores da série WRZ estão disponíveis com ou sem LCD. Dependendo do modelo do sensor, o sensor da série WRZ pode transmitir temperatura detectada, temperatura de setpoint, umidade detectada, status de ocupação e condições de bateria fraca a um roteador ou receptor associado. Os sensores da série WRZ destinam-se somente a aplicações intraedifícios internas.

Os sensores WRZ usam a tecnologia de radiofrequência (RF) de sequência direta de espalhamento do espectro e operam na operam na banda Industrial, Científica, Médica (ISM) de 2,4 GHz. O receptor atende ao padrão IEEE 802.15.4 para sistemas de transmissão de RF de baixa potência e baixo ciclo de trabalho.

Importante: Os sensores da série WRZ destinam-se a fornecer uma entrada para o equipamento em condições normais de operação. Quando a falha ou o mau funcionamento do sensor puder causar lesões pessoais ou danos materiais ao equipamento controlado, ou a quaisquer outras propriedades, precauções adicionais deverão ser desenvolvidas no sistema de controle. Incorpore e mantenha outros dispositivos, como sistemas de supervisão ou alarme, ou controles de segurança ou limite, destinados a alertar ou proteger contra falhas ou mau funcionamento do sensor.
Important : Le WRZ Series Sensors est destiné à transmettre des données entrantes à un équipement dans des conditions normales de fonctionnement. Lorsqu'une défaillance ou un dysfonctionnement du sensor risque de provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement contrôlé ou un autre équipement, la conception du système de contrôle doit intégrer des dispositifs de protection supplémentaires. Veiller dans ce cas à intégrer de façon permanente d'autres dispositifs, tels que des systèmes de supervision ou d'alarme, ou des dispositifs de sécurité ou de limitation, ayant une fonction d'avertissement ou de protection en cas de défaillance ou de dysfonctionnement du sensor.