Modifica delle impostazioni BACnet MS/TP - Johnson Controls - LIT-12013890 - JC-TMR2400-x - SE-CEG1001-x - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Manuale utente CEG e TMR

Product
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Prima di collegare il CEG a una rete BACnet MS/TP , potrebbe essere necessario modificare le impostazioni BACnet MS/TP predefinite del CEG. Vedere Impostazioni BACnet MS/TP. Per modificare le impostazioni BACnet MS/TP, procedere come segue:

Procedura

  1. Accedere all’interfaccia utente locale del CEG.
  2. Fare clic su Settings > BACnet Settings (Impostazioni > Impostazioni BACnet).
  3. Modificare i campi seguenti:
    • Device Object Identifier (Identificatore oggetto dispositivo)
    • MAC Address (Indirizzo MAC)
    • Network Number (Numero rete)
    • Baud Rate (Velocità di trasmissione)
    • Max Master (Master max.)
    • BACnet Encoding Type (Tipo di codifica BACnet)
    Nota:
    • L’indirizzo MAC è l’indirizzo MS/TP utilizzato dal CEG e non può entrare in conflitto con altri dispositivi MS/TP nella rete.
    • Se si utilizza l’interfaccia wireless TMR, lasciare Max Master su 127.
    • Il TMR non supporta la velocità di trasmissione di 1200.
  4. Fare clic su Save (Salva).
    Il CEG si riavvia dopo aver fatto clic su Save.