La pagina Commissioning (Messa in servizio) consente di avviare il timer di ingresso e di regolarne la durata in modo da poter aggiungere altri TMR alla PAN wireless.
Per un elenco delle voci di menu della pagina Commissioning vedere la tabella seguente.
| Voce | Descrizione |
|---|---|
| Start Join Timer (Avvia timer ingresso) | Quando si imposta questa voce su True (Vero), la rete si apre per consentire a nuovi dispositivi di entrare nella rete. Se si imposta questa voce su False (Falso), il timer si arresta e la rete si chiude. |
| Join Timer Duration (Durata timer ingresso) | È possibile modificare la durata di apertura della rete per l’ingresso all’avvio del timer di ingresso, dall’interfaccia utente del CEG o dal pulsante Join (Ingresso) sul lato del TMR. |
| Join Time Remaining (Tempo di ingresso rimanente) | Questa voce indica il tempo rimanente di apertura della rete per l’aggiunta di nuovi dispositivi. Mentre questo timer è in funzione, i LED nei TMR aggiunti sono di colore rosso. |