Messa in servizio del TMR - Johnson Controls - LIT-12013890 - JC-TMR2400-x - SE-CEG1001-x - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel - TMR Wireless Router

Manuale utente CEG e TMR

Product
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

La pagina Commissioning (Messa in servizio) consente di avviare il timer di ingresso e di regolarne la durata in modo da poter aggiungere altri TMR alla PAN wireless.

Per un elenco delle voci di menu della pagina Commissioning vedere la tabella seguente.

Tabella 1. Voci di menu della pagina TMR commissioning (Messa in servizio TMR)
Voce Descrizione
Start Join Timer (Avvia timer ingresso) Quando si imposta questa voce su True (Vero), la rete si apre per consentire a nuovi dispositivi di entrare nella rete. Se si imposta questa voce su False (Falso), il timer si arresta e la rete si chiude.
Join Timer Duration (Durata timer ingresso) È possibile modificare la durata di apertura della rete per l’ingresso all’avvio del timer di ingresso, dall’interfaccia utente del CEG o dal pulsante Join (Ingresso) sul lato del TMR.
Join Time Remaining (Tempo di ingresso rimanente) Questa voce indica il tempo rimanente di apertura della rete per l’aggiunta di nuovi dispositivi. Mentre questo timer è in funzione, i LED nei TMR aggiunti sono di colore rosso.