La pagina Advanced setup (Impostazione avanzata) fornisce l’accesso a elementi di configurazione meno utilizzati nel TMR.
Per un elenco delle voci di menu della pagina “Advanced setup” (Impostazioni avanzate), vedere la tabella seguente.
Voce | Descrizione |
---|---|
Join Button (Pulsante ingresso) |
Impostazione predefinita: Enable (Abilita) Se si imposta questa voce su Enable (Abilita), si può usare il Join PB (Pulsante ingresso) sul TMR per aprire la rete per l’ingresso. È meglio impostare questa voce su “Disabled” (Disabilitata) al termine della messa in funzione per rendere il sistema più sicuro. |
RF Channel (Canale RF) |
Il canale RF è il canale radio attivo (frequenza) utilizzato dalla rete PAN. Se il canale attivo è disturbato da rumore o da altri sistemi RF, selezionare un valore compreso fra 11 e 25. È meglio utilizzare i canali 15, 20 o 25, perché non interferiscono con altri canali Wi-Fi. Consultare l’assistenza IT di zona, se si desidera impostare altri valori. |
RF Tx Power (dBm) [Potenza RF Tx (dBm)] |
In base alle condizioni del sito, può essere necessario ridurre questo valore dal limite superiore impostato in fabbrica. È possibile impostare qualsiasi valore compreso tra 10 e il limite di fabbrica specifico del modello. Importante: Se viene impostata una potenza troppo bassa, i dispositivi possono scollegarsi dalla rete wireless e potrebbe essere necessario aggiungere ulteriori TMR al sistema come ripetitori standalone.
|
Proxy Token (Token proxy) |
Impostazione predefinita: Abilita Il TMR utilizza un algoritmo MS/TP proprietario compatibile con la maggior parte dei dispositivi BACnet MS/TP. Se si riscontrano problemi con apparecchiature di terzi, potrebbe essere necessario disabilitare questa funzione. |
Auto Firmware Update (Aggiornamento firmware automatico) |
Impostazione predefinita: Abilita Il CEG effettua automaticamente un aggiornamento del firmware nei TMR connessi al sistema. Se non si vuole utilizzare questa funzione, si può impostare questa voce su Disabled (Disabilitata). |