Ogni router TMR trasmette periodicamente informazioni diagnostiche al coordinatore TMR.
Queste informazioni possono essere utili per risolvere i problemi nel sistema wireless TMR. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Bollettino tecnico CEG e TMR (LIT-12013900).
Per un elenco delle voci di menu della pagina di diagnostica del router, vedere la tabella seguente.
| Voce | Descrizione |
|---|---|
| MS/TP Controller Address(es) (Indirizzo/i controllore MS/TP) | Visualizza un elenco dei dispositvi BACnet collegati al lato MS/TP cablato del TMR. |
| Firmware Build | Indica il numero di build della versione del firmware installata nel TMR. |
| Warning Code (Codice avvertenza) |
Indica l’avvertenza di massima priorità rilevata dal TMR. Un TMR può rilevare le avvertenze seguenti:
|
| Ping router | Quando impostato su True (Vero), viene trasmesso al router un comando ping, che fa lampeggiare il LED bianco del router per 30 secondi. È possibile usare il ping per aiutare ad individuare fisicamente un TMR. |
| Wireless Short Address (Indirizzo breve wireless) | Indica l’indirizzo di rete assegnato al TMR. |
| Memory Usage (Utilizzo memoria) | Indica l’uso corrente della memoria nel TMR. |
| CPU Usage (Utilizzo CPU) | Indica l’uso corrente della CPU nel TMR. |
| Reboot Count (Conteggio riavvio) | Indica il numero di volte che il TMR è stato riavviato. |
| Wireless RSSI (dBm) (RSSI wireless [dBm]) | Indica la potenza del segnale di ricezione (Receive Signal Strength Indication, RSSI) dei messaggi ricevuti dal coordinatore TMR. |
| Wireless Message Reliability (Affidabilità messaggio wireless) | Indica la probabilità che un messaggio sia trasmesso o ricevuto senza nuovi tentativi. |
| Wireless Message Hops (Salti messaggio wireless) | Indica il numero di salti nella rete che un messaggio compie dal coordinatore TMR al router TMR. |
| Wireless Message Rate (Frequenza messaggi wireless) | Indica il numero di messaggi BACnet over-the-air ricevuti nell’ultimo minuto. |
| Wireless Message Latency (Latenza messaggi wireless) | Indica il tempo tipico di andata-ritorno della richiesta o della risposta per un singolo messaggio BACnet. |
| Wireless CCA Retry Rate (Frequenza nuovi tentativi CCA wireless) | Indica il numero di tentativi CCA effettuati nell’ultimo minuto |
| Time since last heartbeat (Tempo dall’ultimo Heartbeat) | Indica il tempo trascorso in minuti da quando il coordinatore TMR ha ricevuto l’ultimo messaggio Heartbeat. |
| Lost Coordinator Count (Conteggio coordinatore perso) | Indica il numero di volte in cui il router TMR ha smesso di ricevere messaggi dal coordinatore TMR e ha tentato di recuperare cercando altri canali wireless. |