Il TMR fornisce informazioni diagnostiche che possono essere utili per risolvere i problemi nel sistema wireless TMR.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Bollettino tecnico CEG e TMR (LIT-12013900).
Per un elenco delle voci di menu della pagina System diagnostics (Diagnostica sistema) vedere la tabella seguente.
| Voce | Descrizione |
|---|---|
| Informazioni generali | |
| Reset Diagnostic Info (Resetta informazioni diagnostiche) | Se si imposta questa voce su True (Vero), tutte le informazioni diagnostiche vengono resettate. |
| Wireless PAN ID (ID PAN wireless) | Indica l’ID PAN corrente utilizzato dal TMR. |
| Wireless Channel (Canale wireless) | Indica il canale corrente utilizzato dal TMR. |
| Wireless MS/TP Device Count (Conteggio dispositivi MS/TP wireless) | Indica il numero di dispositivi MS/TP nella PAN wireless del TMR. |
| Wireless Router Count (Conteggio router wireless) | Indica il numero di router TMR rilevati dal coordinatore. |
| Diagnostica coordinatore | |
| Firmare Version (Versione firmware) | Indica la versione del firmware installata nel TMR. |
| Warning Code (Codice avvertenza) |
Indica l’avvertenza di massima priorità rilevata dal TMR. Un TMR può rilevare le avvertenze seguenti:
|
| Memory Usage (Utilizzo memoria) | Indica l’uso corrente della memoria nel TMR. |
| CPU Usage (Utilizzo CPU) | Indica l’uso corrente della CPU nel TMR. |
| Reboot Count (Conteggio riavvio) | Indica il numero di volte che il TMR è stato riavviato. |
| Wireless Message Rate (Frequenza messaggi wireless) | Indica il numero di messaggi BACnet over-the-air ricevuti nell’ultimo minuto. |
| Wireless CCA Retry Rate (Frequenza nuovi tentativi CCA wireless) | Indica il numero di tentativi di selezione del canale libero (CCA) effettuati nell’ultimo minuto. |
| Wireless Duty Cycle Rate (Frequenza cicli di funzionamento wireless) | Indica il numero di tentativi limitati di cicli di funzionamento effettuati nell’ultimo minuto. |
| MS/TP BACnet Messages Rate (Frequenza messaggi BACnet MS/TP) | Indica il numero di messaggi BACnet ricevuti nel lato MS/TP cablato del TMR. |
| MS/TP Lost Token Count (Conteggio token MS/TP perso) | Indica il numero di volte che è stato perso il token MS/TP. |
| MS/TP Token Loop Time (ms) [Loop time token MS/TP (ms)] | Indica il tempo trascorso dopo la ricezione del token MS/TP. |